This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:我可以将毫米波雷达原始 ADC 数据应用于音乐算法?

Guru**** 2473000 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1293988/awr1843boost-can-i-apply-mmwave-radar-raw-adc-data-to-music-algorithm

器件型号:AWR1843BOOST

您好

正如我所知、雷达原始数据是 ADC 数据格式。 我研究音乐算法以处理从 EDMA 传输到我的 PC 的雷达原始数据。

我的问题是:如何将原始数据应用到音乐 算法?  目标的 DOA 方向数。 我只是测试一个目标(一个人没有任何移动),并获得原始数据。

我多次测试、DOA 结果 让我感到失望。

我想知道 TI 的 DOA 算法几乎是否为 Capon? 您能给我一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wembanyama:

    由于感恩节假期在美国。 响应延迟。 我们将在下周早些时候与您联系。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    阿贾伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们的团队仅支持在 EVM 上实现的算法。

    对于音乐算法的研究、您需要在 python 或 MATLAB 中实现该算法。

    如果需要、我们可以支持原始数据采集。

    关于 Capon 算法、有一些演示使用 Capon、但这些演示不使用 AWR1843BOOST EVM。

    我建议您开始有关 Capon 的新主题。 将其分配给其他团队

    谢谢!
    塞萨尔