This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:awr1843boost 支持的 OOB 演示在哪里?

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1292627/awr1843boost-where-is-the-oob-demo-which-supported-by-awr1843boost

器件型号:AWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件: AWR1843

您好、工程师!

在标题问题中、我遇到了一些问题。 说实话、我正在研究由 awr1843boost 支持的演示、我想导入 OOB 演示并运行它。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请下载毫米波 SDK 3.6版

    https://www.ti.com/tool/MMWAVE-SDK

    安装 SDK 后、请查看

    C:\ti\mmwave_sdk_03_06_00_00-LTS \docs\mmwave_sdk_user_guide.pdf

    为了在电路板上刷写演示二进制文件、请按照"将图像加载到毫米波 EVM"、"演示模式"部分中的说明进行操作

    谢谢!

    塞萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 工程师。

    我已安装 mmwaveSDK_03_05_00_04、但未安装 SDK_03_06_00_00,

    我的问题是 xwr18xx_mmw_demo.bin 文件处于何种模式、我的意思是、当文件 bin 已下载到 awr1843 EVM 并运行时、该演示具有什么功能。 因为我遇到了一些我想要弄清楚 MRR 模式和 SRR 模式的问题、但我知道 OOB 演示与 MRR 演示或 SRR 演示不同。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    没错、OOB 演示不支持 SRR 或 MRR 模式。 它仅支持与 TDM MIMO 对应的 USRR 模式。

    谢谢!
    塞萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当我学习如何设置'Adacaled frame setting',我遇到了这个代码,并被混淆。

    #define K架_Adcdata_periodic_VAL (10000000U)  

    您能告诉我这条代码是什么意思吗? 它的单位是10ns、1/(600M)、甚至是5ns?  和

    此代码"#define K架_Adcdata_periodic_VAL (10000000U) "的结果是多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以针对这个新问题启动新问题吗?

    此外、请提供所使用的软件版本。

    谢谢!

    塞萨尔