This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432:如何在毫米波演示中生成100点云

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1293537/iwrl6432-how-to-generate-100-point-cloud-in-mmw-demo

器件型号:IWRL6432

您好、Champs:

客户正在使用  IWRL6432 毫米波演示、他希望生成更多点云。 他修改了 CFAR 参数、但仍然只能得到50点云。 他需要获得100点多云、如何调整 cfg 才能实现此目的?

CFG 如下:

sensorStop 0

通道配置7 3 0

chirpComnCfg 8 0 256 4 28 0
 
线性调频脉冲配置8 63 8 75 60

frameCfg 2 0 200 64 100 0

低功耗配置0

factoryCalibCfg 0 0 40 0 0x1ff000

sigProcChainCfg 64 32 1 0 4 0 15

cfarCfg 2 8 3 3 0 6.0 0 0.1 0 1 1 1

aoaFovCfg -70 70 -40 40

rangeSelCfg 0.1 10.0

离合器拆卸0

compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1.0 0.0 -1.0 0.0 -1.0 0.0 -1.0 0.0 1.0 0.0 -1.0 0.0

measureRangeBiasAndRxChanPhase 1 2 0.2

guiMonitor 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0

antGeometryCfg 0 0 1 1 0 2 0 1 1 2 0 3

波特率1250000
sensorStart 0 0 0 0

谢谢
此致
闪耀
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告知我们 SDK 的版本。

    存在可能影响检测的错误。

    谢谢!

    塞萨尔