This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:DCC 双路时钟比较器配置

Guru**** 2547530 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1291035/awr2944-dcc-dual-clock-comparator-configuration

器件型号:AWR2944

在 AWR2944数据表中、该数据表指出:  

器件架构支持四个数字时钟比较器(EDCC)和一个内部
RCOSC。 这些模块提供双功能–时钟检测和时钟
监控。
EDCA 专用于 ADPLL/APLL 锁定检测监控、将 ADPLL/
APLL 输出分频版本与器件的基准输入时钟。 故障检测
可对 EDCCA 进行编程以使器件进入跛形模式。
此外、还可以配置为提供外部参考时钟来监控内部
高速时钟。
EDCCB、EDCCC、ECCD 模块是一个可供用户软件使用的模块。 从
详细规格中给出的时钟选项列表、可以比较任意两个时钟。 一个示例
用途是将 CPU 时钟与基准或内部 RCOSC 时钟源进行比较。
故障检测通过错误信令模块(ESM)指示给 MSS R5F CPU。

但是、在 TRM 中、它显示了可用于 MSS_DCAA、MSS_DCAB、MSS_DCCC 和 MSS_DCCD 的时钟、如下所示:  

另外两个分别用于 DSS_DCAA 和 DSS_DCCB、如下所示:  

毫米波雷达文档第8.14节" DCC_CLOCK_FREQ_MONITOR "(如下所示)显示了各种时钟对、它们可以查看频率并测量误差。  它提供了参考时钟和测量时钟、以及每个时钟的误差阈值。  它还提供了每个时钟的时钟名称和频率。  通过 API 0x01DC- AWR_MONITOR_DUAL_CLOCK_COMP_CONF_SB、可以通过将位 b0、b1、b2、b3或 b4设置为1来启用不同的时钟对。  比较结果显示在监控报告消息中。   

Question:

为什么数据表显示保留了 DCAA、而 TRM 提供了时钟比较选项?

2. 如果 TRM 中也显示了 DCC 对具有各种其他输入时钟源、那么毫米波文档为什么在第8.14节中定义了 DCC 对的时钟比较?

3.第21.2.2节计数器0和计数器1状态的时钟源选择以参考数据表、确定用于为 DCC 模块的两个计数器选择时钟源的可用选项。  数据表指出"从详细规格中给出的时钟选项列表中、可比较任意两个时钟。 一个 用法示例是将 CPU 时钟与参考时钟或内部 RCOSC 时钟进行比较。
供电方"。 但是、毫米波文档提供了可以打开、关闭和报告的时钟对。  

    a)哪种文档是正确的、如何选择两对?  

    3B)毫米波文档中的这些内容是否是默认设置以及它们是否准备好进行启用(当然、可能需要寄存器配置)?   

    3c)文档似乎不清晰、TRM 适用于多种产品、其中数据表和毫米波可能针对 AWR2944更具体、是否正确?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    George、您好!

    您能否分享您所参考文档的修订版号?

    谢谢

    此致、

    阿贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AWR294x_TRM_SPUIV5A_V8技术参考手册 v0.8、AWR2944数据表 SWRS273 - 2021年11月和毫米波雷达接口控制文档修订版3.17。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还在寻找对我的上述问题的回答、有人可以提供澄清:  

    Question:

    为什么数据表显示保留了 DCAA、而 TRM 提供了用于时钟比较的选项?

    2. 如果 TRM 中也显示了 DCC 对具有各种其他输入时钟源、那么毫米波文档为什么在第8.14节中定义了 DCC 对的时钟比较?

    3.第21.2.2节计数器0和计数器1状态的时钟源选择以参考数据表、确定用于为 DCC 模块的两个计数器选择时钟源的可用选项。  数据表指出"从详细规格中给出的时钟选项列表中、可比较任意两个时钟。 一个 用法示例是将 CPU 时钟与参考时钟或内部 RCOSC 时钟进行比较。
    供电方"。 但是、毫米波文档提供了可以打开、关闭和报告的时钟对。  

        a)哪种文档是正确的、如何选择两对?  

        3B)毫米波文档中的这些内容是否是默认设置以及它们是否准备好进行启用(当然、可能需要寄存器配置)?   

        3c)文档似乎不清晰、TRM 适用于多种产品、其中数据表和毫米波可能针对 AWR2944更具体、是否正确?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    请在下面找到我的评论。

    1. 为什么数据表显示保留了 DCAA、而 TRM 提供了时钟比较选项?

    TRM 提供了器件可用的完整配置。 根据安全手册、我们建议使用 DCCA 对 APLL 进行 PLL 锁定检测、因此数据表列出了用户应保留 DCCA 并用于检查 APLL 时钟输出的事实。 由于时钟是功能安全的主要因素、因此用户应为上述机制保留时钟。  

    2.  如果 TRM 中也显示 DCC 对具有各种其他输入时钟源、那么毫米波文档为什么在第8.14节中定义 DCC 对的时钟比较?

    AWR2944有3个子系统。 MSS、DSS 和 RSS。 MSS 有4个 DCC 模块实例、DSS 有2个实例、其中一个实例处于 RSS 中。 TRM 或数据表中未提及 RSS、因为 TI 固件已对其进行配置和使用、以便为 RSS 添加安全机制。

    毫米波链接文档仅指 RSS 中提供的模块。 TRM 仅提供有关 MSS 和 DSS 实例的详细信息。  

    从而得出您所观察到的差异。 这两个文档涉及不同子系统中存在的 DCC 模块的不同实例。  

     3a)哪些文档是正确的,如何选择对?  [/报价]

    这在上面的 Q2响应中进行了说明。  

    3b)毫米波文档中的这些默认值是否已准备就绪(当然可能需要寄存器配置)?   [/报价]

    这在上面的 Q2响应中进行了说明。  

     3c)文档似乎不明确、TRM 适用于多个产品、这些产品的数据表和毫米波可能针对 AWR2944更具体、是否正确?  [/报价]

    TRM 特定于 AWR294x 器件。  

    谢谢。

    Pradipta.

    [/quote]
    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确认:从 RSS 系统的毫米波中、它显示 XTAL 与 APLL 的比较、后者实际上是在 MSS 系统中选择的、并在 TRM 中进行了介绍。  然后将 RSS 系统的其余时钟对与 APLL_200M 进行比较、误差阈值在子块0x01DA - AWR_Monitor_dual_Clock_COMP_CONF_SB?   然后、其他3个 MSS 时钟仍处于开放状态、可供软件使用?    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在下面找到我的评论。  

    请确认:因此从 RSS 系统的毫米波中,它显示 XTAL 与 APLL 相比,APLL 实际上是在 MSS 系统中选择的,并在 TRM 中进行了介绍。

    否、在 MSS 系统中未选择 APLL。 MSS 中 DCCA 的选项是 XTAL 作为参考、MSS_CR5_CLK 是300 MHz。 在 RSS 中、将检查作为子系统输入(APLL_200m)提供的时钟。 每个子系统都会检查其特定的输入时钟。  

    请检查时钟树方框图、使之更加清晰。  

    其他3个 MSS 时钟仍然可以供软件使用?   [/报价]

    是的、它们是开放的、并且器件的安全手册中还提供了关于可以使用其余 DCC 实例检查哪些内容的建议。

    谢谢。

    Pradipta.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RSS 显示 XTAL 是参考时钟、测量时钟为 APLL_200m、根据您在上面对于 TRM 的注释、MSS 显示主振荡器时钟为 XTALCLK、计数器1时钟源为 MSS_CR5F_CLK、即300MHz。   

    谢谢你。