This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:MIMO 雷达配置

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243, AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1288190/awr1843boost-mimo-radar-configuration

器件型号:AWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR2243AWR1843

您好

我是一名本科生、正在从事一个涉及 MIMO ISAR 测量数据收集的项目

我拥有的资源是 AWR 1843和 DCA1000。 我遇到了有关 mmWave Studio 级联的一本用户指南、其中涉及使用 TDR 芯片和 AWR2243

我想知道是否可以使用我的一组资源来执行 MIMO 配置、以及考虑到我具有基于环境设置的波形参数、如何在 mmWave Studio 中配置此类设置

如果无法使用这些资源、请建议合适的后续步骤

真诚地期待得到有用的答复

谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否打算捕获原始数据并使用自己的 pyrhon 或 MATLAB 脚本进行处理?

    谢谢!

    塞萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,先生

    说实话、使用 Matlab 进行处理的并不是最重要的部分

    为了更准确地说明我的问题、我希望获得对不同接收器的视线的完全控制、并在我选择的信道(SIMO)中捕获不同的对象、然后还启用其他发送器以获得 MIMO。 由于我只是一名本科生、我的教授留给了我这一责任、如果您能给我一个示例来说明如何配置 mmave Studio、并在 postproc 窗口中使用不同的图表在 MIMO 配置中查看目标、这会很棒

    另外、请告诉我是否可以使用 AWR1843 + DCA1000完成、如果不能完成、我需要的都是  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议在 TI.com 上使用现有产品。

    我们没有任何其他选项可供您满足您的定制要求。

    您可以出于自己的目的引用和重复使用这些 MATLAB 脚本(来自 mmWave Studio)。

    此致、

    吉滕德拉