This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWCAS-RF-EVM:我们可以使用 python 来代替 mmWave studio 为(MMWCAS-DSP-EVM + MMWCAS-RF-EVM)级联雷达成像模块配置和捕获原始数据。

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1285700/mmwcas-rf-evm-can-we-configure-and-capture-raw-data-using-python-instead-of-mmwave-studio-for-mmwcas-dsp-evm-mmwcas-rf-evm-cascaded-radar-imaging-module

器件型号:MMWCAS-RF-EVM
主题中讨论的其他器件:MMWCAS-DSP-EVM

我计划为一些实验购买 MMWCAS-DSP-EVM 和 MMWCAS-RF-EVM 级联雷达成像模块。 请求您的帮助以处理以下查询。
从文档中、我们似乎可以使用基于 GUI 的独立 mmWave Studio 来配置和收集数据。 但我想知道我们是否可以使用 python 代码来配置和收集用于实时应用的原始数据、而不是 mmWave Studio。