主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 SysConfig
您好、
客户报告了毫米波 SDK 5.3.0.2中的 SBL 代码问题。 由于 SBL 的调试配置不起作用、建议使用版本配置。
默认 SBL 在 EVM 上运行良好、但我们发现如果将 McSPI 添加到 syscfg SBL 无法引导应用程序。 如果我们将优化选项从-OS 更改为-O0、则 SBL 会再次工作。
请帮助查看以下信息、并告知我们您的建议。 谢谢你。
该测试台是
EVM:6432 ES1.0
SDK:5.3.0.2
SBL 工程: C:\ti\mmwave_L_sdk_05_03_00_02\examples\drivers\boot\sbl\xwrL64xx-evm
Uniflash
元映像1:sbl.Release.appimage
元映像4:C:\ti\mmwave_L_sdk_05_03_00_02\examples\mmw_demo\mmwave_demo\prebuild_binaries\xwrL64xx\mmwave_demo.release.appimage
添加-OS 和 McSPI 后、SBL 无法引导映像
*
次级引导加载程序应用启动
*
按 CR 键或 Space 键停止自动启动并更新元映像...
在10 9 8 7 6 5 4 3 2中从闪存加载现有元映像1
引导应用程序。
找不到有效的应用程序。 正在引导备份出厂默认映像...
在闪存中找不到有效映像。 尝试加载有效的应用程序...
更改为-O0,SBL 有效。
*
次级引导加载程序应用启动
*
按 CR 键或 Space 键停止自动启动并更新元映像...
在10 9 8 7 6 5 4 3 2中从闪存加载现有元映像1
引导应用程序。
找不到有效的应用程序。 正在引导备份出厂默认映像...
*
xWRL6432毫米波演示05.03.00.02
*
毫米波演示:/>
SYSCFG 为