This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:Uniflash、毫米波演示可视化工具和雷达工具箱配置所需的帮助

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1291509/awr2944-assistance-required-with-uniflash-mmwave-demo-visualizer-and-radar-toolbox-configuration

器件型号:AWR2944
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

尊敬的 TI 技术支持团队:

我正在寻求帮助、以解决我遇到的一些与 Uniflash、毫米波演示可视化工具以及 CCS1220环境中雷达工具箱配置相关的问题。 我在下面详细阐述了我的问题、并为图片添加了占位符、以提供更多背景信息。

  • 问题1:Uniflash 和毫米波演示可视化工具问题

我已使用 Uniflash 将固件编程到器件中、如随附的图像所示。

两个固件版本位于以下目录中:
C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_01_02\mmwave_dfp_02_02_04_00\rf_eval\rf_eval_firmware\

此外、我还提供了板设置图像供您参考。

我正在使用 TI 提供的毫米波演示可视化工具、该可视化工具位于:
[ https://dev.ti.com/gallery/view/mmwave/mmWave_Demo_Visualizer ver/4.4.0/]

下图描述了连接过程。

尽管执行了这些步骤、但我无法成功建立连接。 您能否告知固件编程有问题或是否有任何其他潜在问题?

  • 问题2:雷达工具箱应用的 SBL 图像选择

我成功使用 CCS1220构建了雷达工具箱高端角应用、并获得了文件 awr2944_corne_radar.appimage。 使用 Uniflash 时、我不确定要选择哪个 SBL 映像文件。 您能指导我为这个过程做出正确的选择吗?

  • 问题3:修改 Radar Toolbox 中的 TX 和 RX 数量

在 CCS1220中、在构建雷达工具箱高端角落应用时、我希望修改 TX 和 RX 的数量。 这是通过更改随附图像中所示文件中的参数来完成的吗? 此外、如何验证这些修改是否成功?

请求提供详细指导

如果我的过程中有任何错误、我将非常感谢提供详细的指导、最好是提供说明性图像、以便了解正确的程序。

感谢您投入宝贵的时间给予大力支持。 我期待您的专家为解决这些问题提供建议。

此致、

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dylan,

    演示可视化工具仅适用于演示工程或任何修改了演示的 RTB 工程。
    有关如何使用演示的详细信息、请安装毫米波 mcuplus SDK 4.3.1.2、然后阅读用户指南: C:\ti\mmwave_mcuplus_SDK_04_01_02\mmwave_mcuplus_SDK_04_01_02\docs\mmwave_mcuplus_sdk_user_guide.pdf

    您尝试刷写的对象是 mmWave Studio: C:\ti\mmwave_studio _03_01_01_00\docs\mmwave_studio_user_guide.pdf

    然后转到您的《HECR RTB: 高端角雷达用户指南》(TI.com)、您可以看到该指南还包含另一种用户指南中提到的可视化工具。

    请通过用户指南阅读您需要 运行的项目,我建议您遵循它。

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 技术支持团队:

    我感谢你的答复,但我必须指出,这似乎没有解决我遇到的具体问题。 您是否已仔细查看我提出的问题的详细信息? 我决定寻求帮助是因为在如何解决这些问题上缺乏明确性,我需要的是指导我完成解决过程的准确指示。

    首先、我想了解应该刷写哪些特定的文件、以使系统能够正常运行。 这对于我的项目的成功实施至关重要。

    此外、我还在寻求有关如何在后续流程中正确选择高端角雷达 SBL 图像的指导。 此决定对于我的项目绩效至关重要、我不确定如何进行选择。

    我了解演示工程的演示可视化工具、mmWave mcuplus SDK 和 mmWave Studio 以及前面提到的适用于 HECR RTB 的不同可视化工具之间的区别。 然而、我的困难在于这些工具的实际应用以及与我的特定项目要求的集成。

    我对使用您的产品时遇到的困难感到非常沮丧。 因此、 请你以最严肃的态度对待我的关切。 如果能提供更详细和重点更突出的援助,将不胜感激。 您的支持对于帮助我应对这些复杂问题至关重要、我期待能够找到一种全面且针对当前问题量身定制的解决方案。

    感谢您关注此事。

    此致、
    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dylan,

    我理解您 在这个主题上的问题和沮丧、并看到您在使用我们的软件时面临困难。

    对于每个软件项目,我们都提供用户指南(包括所有可能的步骤和图示),以帮助任何客户首次使用它。

    每个应用都与特定的可视化工具配合使用、例如 mmw Demo 与基于浏览器的可视化工具配合使用、HECR 与 TI Rex 中提供的基于 python 的可视化工具配合使用。

    如果您想让它在不同的可视化工具上工作、则需要理解代码并完全理解(如第一张图片中所示、您需要使用演示可视化工具并使用 HECR 运行它)

    这是可用于开发的基于浏览器的可视化工具的用户指南: AWR2944毫米波演示可视化工具用户指南(修订版 A)(TI.com)

    如果您不想修改任何内容、而只想将其与 HECR 默认 Python 可视化工具结合使用、 则可以参考以下 文档中提到的所有步骤:《高端角雷达用户指南》(TI.com)、如果转到本节、则会告诉您从以下位置参考用户指南:c:\ti\mmwave_mcuplus_SDK_04_01_02\mmwave_mcu04_sdk_01_01_01_02\sdk_cu04\mmwave_mcuplus_sdk_user_guide.pdf

    预编译的二进制文件可以在以下位置找到: radar_toolbox\source\ti\examples\adas\high_end_corne_radar\prebuild_binaries

    在 uniflash 中、您始终需要刷写 SBL 和应用程序映像、当您阅读 毫米波 MCU+用户指南时、也可以在 C:\ti\mmwave_mcuplus_SDK_04_01_02\mmwave_mcuplus_SDK_04_01_02\tools\awr294x\ sbl_tiqspi.release.ti_image.cn  

    由于您要求为每个步骤提供快照是不可行的、因为这些信息已在上述文档中提供、我希望您可以浏览这些文档并实现您的目标。

    如果您在这方面的任何特定步骤中遇到问题、请告诉我。 我可以帮助您完成用户指南中的特定步骤。

    此致、
    Saswat Kumar