主题中讨论的其他器件:TDC1000、 TUSS4470、 MSP430FR6047
您好!
我正在使用 TDC1000-C2000EVM 来评估 TDC1000。 我们的最终目标是将其用于水的体积(从容器顶部向下)和/或流量测量。 我们正在使用的收发器是1MHz 收发器-来自 Unictron 的 H2KMPYA1000600。 在进行更具针对性的实验之前、我要确保可以运行并了解电路板和 GUI 的工作原理。 我将遇到这样一个问题、即无论我将超声波收发器放置在离表面多远的位置、GUI 中的 ToF 读数都始终为~38.5us。 我可以将收发器指向天花板或直接指向桌面、而 ToF 不会改变。
这是我在示波器上看到的结果。 黄色是开始信号、粉色是停止信号、绿色是 TX1上的信号、蓝色是 COMPIN 缓冲器。

以下是当前设置的设置。
我已尝试将自动置零周期设置为512xT0或64us、以避免来自 TX 的所有振铃、但之后从未在任何距离收到任何振铃。 我对需要进行哪些更改才能正确看到 ToF 感到困惑。 是否有设置在某个位置错误? 希望获得任何指导以帮助推动该设计向前发展。
谢谢。
时间