This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:TRM 15中的 DCC

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1283546/awr2944-dcc-in-trm-15

器件型号:AWR2944

在 TRM 中,对于 DCC 的模块, DCC 的通道已被配置为发生故障,例如 MSS_DCCA。在此输入通道中,我不使用 MSS_SCIA_CLK 的 clk ,但使用了其他通道时钟,如何只禁用 clk 通道  MSS_SCIA_CLK ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    由于当地假期,我们将于10月30日之后送达。

    对于由此给您带来的不便、我们深表歉意

    谢谢!

    塞萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您参考 SDL 驱动程序(来自 MCU Plus SDK)、该驱动程序具有很多用于控制不同模块时钟的参考。

    /mmwave_mcuplus_sdk_04_xx_xx/mcu_plus_sdk_awr294x_09_00_xx_xx/source/sdl/。  (DCC/)

    此致、

    吉滕德拉