This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:AWR2944 5MHZ 假像

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM63625-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1290776/awr2944-awr2944-5mhz-ghost

器件型号:AWR2944
主题中讨论的其他器件:LM63625-Q1

您好、

在我们新设计的电路板中存在1D FFT 噪声。 频率范围为4.8750Mhz 至5.1391Mhz。

我在板上进行了测试、认为该范围内没有噪声。

我们的电源为 LM63625-Q1 (2M 开关)+LP877451A1RXVRQ1 (16MHz 和4MHz 升压)

为什么1D FFT 中存在噪声? 您是否对 rootsame 或检测方法有一些想法?  

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加信息:如果我们使用 吸收材料来屏蔽只有 TX 没有噪音。 因此当仅屏蔽 RX 时也没有噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果增大和减小 RX 增益、会出现杂散吗?

    您是否还可以尝试启用单独的 TX/RX 对、看看是发生在所有对上还是仅发生在特定对上?

    此致、

    艾达里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aozer、

    感谢您的支持!

    我们测试了如何降低 RX 增益、噪声消除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎噪声与 RX 增益、TX 增益和 RCS 具有正相关。

    噪声应该来自什么? 来自天线设计或板载其他电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以尝试从外部馈送1V 和1.8V 电源? 必须耦合到射频或时钟子系统中、最敏感的耦合位置是通过外部电源。  

    此外、您是否确认了对其中一个特定 TX/RX 对是否具有任何灵敏度? 如果不是、您能否尝试单独启用 TX/RX 对、看看它是显示在所有对还是仅显示在特定对上?

    此致、

    艾达里安