This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOPEVM:如何使用升压板进行调试

Guru**** 2545610 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVEICBOOST, TMDSEMU110-U, AWR1843AOP, AWR1843BOOST, AWR1843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1280037/awr1843aopevm-how-to-debug-using-boost-board

器件型号:AWR1843AOPEVM
主题中讨论的其他器件:AWR1843BOOST、MMWAVEICBOOST 、TMDSEMU110-U 、AWR1843AOP

我想调试 AWR1843AOPEVM 电路板、但在原理图和电路板上、我找不到 AWR1843BOOST 上的仿真器芯片(XDS110)
但我可以在板上看到一个 JTAG 接头、我能否使用这些引脚并使用升压板上的仿真器调试板、如果是、您能提供任何有关如何执行相同操作的参考文档
或者我是否需要使用60引脚 HD 连接器来调试 AOP 板并获取一些像 MMWAVEICBOOST 这样的外部调试器来调试板。

另外、使用 XDS110调试探针进行调试的过程

 https://www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tanoop -  

    感谢您发帖、欢迎来到 E2E!  

    板上的连接器 J7具有 JTAG 信号、连接器 J2也是如此。 此 EVM 的引脚和图像显示在第16和18页的用户手册中。  

    https://www.ti.com/lit/ug/spruix8/spruix8.pdf 

    JTAG 端口应与任何与 C674x DSP 和 ARM Cortex-R4F MCU 兼容的标准 JTAG 调试器配合使用。 我们过去使用过 TMDSEMU110-U、没有任何问题。

    https://www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U

    用户指南位于此处: https://www.ti.com/lit/ug/sprui94/sprui94.pdf?ts = 1697466288558&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTMDSEMU110-U 

    此外、使用此 EVM 时、还有一条路径是在我们的产品页面上、我们将所需的内容放在"开发您的应用"部分、在该部分中、您可以找到有关使用 MMWAVEICBOOST 作为开发硬件的说明。   

    https://www.ti.com/tool/AWR1843AOPEVM#order-start-development 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢响应,但在其他线程我得到了 使用 CCS 调试的响应我需要 MMWAVEICBOOST  
    e2e.ti.com/.../awr1843aopevm-xds110-debug

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塔诺普-  

    正确-对于  IEEE1149.1、IEEE1149.7、基于 SWD 的 调试、使用独立的 XDS110、MMWAVEICBOOST 或任何其他基于 XDS110的硬件(即 TI 提供的许多 LaunchPad)时、在技术上应该会有相同的体验。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已购买 https://www.ti.com/tool/TMDSEMU110-Uc以调试 AWR1843AOP 电路板。
    我已经通过调试器上的调试端口( CTI - 20连接)和我的 awr1843aop 板上的 JTAG 接头 J7连接了调试器

    我已经刷写了调试.bin 文件、然后又创建了一个新的.crxml 文件以供调试、同时测试连接取得成功

    库组件版本为'35.35.35.5.0'。
    控制器不使用可编程 FPGA。
    控制器的版本号为"5"(0x00000005)。
    控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
    此实用程序将尝试重置控制器。
    此实用程序已成功重置控制器。

    -------- [打印重设命令硬件日志文件]----------

    通过切换 JTAG TRST 信号可重置扫描路径。
    控制器是具有 USB 接口的 XDS110。
    从控制器到目标的链路是直接的(无电缆)。
    该软件针对 XDS110功能进行了配置。
    控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
    控制器无法监测 EMU[1]引脚上的值。
    控制器无法控制输出引脚上的时序。
    控制器无法控制输入引脚上的时序。
    扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

    -------- [在 JTAG IR 上执行完整性扫描测试}-->--------

    此测试将使用64个32位字的块。
    此测试将只应用一次。

    使用0xFFFFFFFF 执行测试。
    扫描测试:1、跳过:0、失败:0
    使用0x00000000进行测试。
    扫描测试:2、跳过:0、失败:0
    使用0xFE03E0E2进行测试。
    扫描测试:3、跳过:0、失败:0
    使用0x01FC1F1D 进行测试。
    扫描测试:4、跳过:0、失败:0
    使用0x5533CCAA 进行测试。
    扫描测试:5、跳过:0、失败:0
    使用0xAACC3355进行测试。
    扫描测试:6、跳过:0、失败:0
    所有值均已正确扫描。

    JTAG IR 完整性扫描测试已成功。

    -------- [在 JTAG DR 上执行完整性扫描测试-------------------------------------------------------

    此测试将使用64个32位字的块。
    此测试将只应用一次。

    使用0xFFFFFFFF 执行测试。
    扫描测试:1、跳过:0、失败:0
    使用0x00000000进行测试。
    扫描测试:2、跳过:0、失败:0
    使用0xFE03E0E2进行测试。
    扫描测试:3、跳过:0、失败:0
    使用0x01FC1F1D 进行测试。
    扫描测试:4、跳过:0、失败:0
    使用0x5533CCAA 进行测试。
    扫描测试:5、跳过:0、失败:0
    使用0xAACC3355进行测试。
    扫描测试:6、跳过:0、失败:0
    所有值均已正确扫描。

    JTAG DR 完整性扫描测试已成功。

    [结束:Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe_0]



    但在调试或连接到目标器件时仍会出现此错误、

    连接到目标时出错:
    (错误-1170 @ 0x0)
    无法访问 DAP。 复位器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板执行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。
    (仿真软件包9.12.0.00150)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塔诺普-  

    查看表2-9 (第20页)以了解 SOP 设置

    https://www.ti.com/lit/ug/spruix8/spruix8.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    在所有模式下进行了测试、例如闪存、功能和 MMWAVEICBOOST 模式(JTAG)仍然收到相同的错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塔诺普-  

    请看一下您的设置和/或提供您连接所有设备的方式图。 谢谢!