主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、
我已经知道 Uniflash 中每个元映像的相对偏移为512KB、但我们当前的应用程序大小大于512KB、我们还需要写入3个 bin 文件:
+二进制1:SBL (大小为63KB、位于元映像1地址0x00000000)
+ bin 2:元映像2地址0x80000处的容量大于512KB
+ bin 3:元映像4地址0x180000处的容量大于512KB

我的目标是在元图1中使用 SBL、以选择将文件 bin 2或 bin 3加载到 RAM 中。 但是存在一些问题、当引导加载程序将元映像4 (地址0x180000)中的程序操作文件 bin 3加载到 RAM 中时、它将忽略元映像1 (地址0x00000000)中的 SBL。
我期待尽快收到支持团队的回复
谢谢