This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWAVE-STUDIO:请求 DataCapturedemo_xWR.lua 脚本与 mmWave Studio 03.01.01.00兼容

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1287546/mmwave-studio-request-for-datacapturedemo_xwr-lua-script-compatible-with-mmwave-studio-03-01-01-00

器件型号:MMWAVE-STUDIO
主题中讨论的其他器件:AWR2944EVM

尊敬的德州仪器技术支持团队:

我会就我在使用 mmWave Studio 软件时遇到的问题与您取得联系。 在 mmwaveStudio 02.01.01.00版本中、在\mmwaveStudio\Scripts\DataCapturedemo_xWR.lua 中有一个我经常使用的脚本。 但是、我注意到 mmWave Studio 03.01.01.00版本中缺少此脚本。

我目前使用的是连接到 DCA1000的 AWR2944EVM。 不幸的是、由于兼容性要求、我不得不使用 Studio 的03版。 我想继续使用 DataCapturedemo_xWR.lua 脚本来提取特定信息。 但是、当我尝试使用版本02中较新版本的脚本时、会遇到一些我怀疑是由于固件不兼容而导致的错误。

TI 是否可以提供与 mmWave Studio 03.01.01.00兼容且适合与 AWR2944EVM 配合使用的 DataCapturedemo_xWR.lua 脚本版本?

感谢你在这个问题上的帮助,并热切地等待你的指导。

感谢您投入宝贵的时间给予大力支持。

此致
迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    请找到随附的示例 lua 脚本。

    这是一个非常简单的脚本、可生成较小的 TDM 波形。 用户可以将其用作基址、并通过添加正确的 API 调用序列来实现自己的波形。 新出现的 Studio 版本将具有一些相应的示例 lua 脚本、涵盖以前版本中广泛使用的评估序列。

    请注意、这只是供您开始使用的参考、未使用3.1.1.0 Studio 版本的后处理版本进行测试。

    e2e.ti.com/.../demo.lua

    此致、

    考希克