This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5111:从顶部到裸片的距离

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1287768/tmag5111-distance-form-top-to-die

器件型号:TMAG5111

我需要帮助来设计磁体到裸片的距离。

您能介绍一下 TMAG55111到底与芯片之间的最大距离吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tatsuki-San:

    感谢您将您的问题发布到传感器论坛。

    您可以使用0.741mm 封装顶部与裸片之间的距离、通过下图(1.25 - 0.509)计算得出。

    此致、

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从顶部到裸片的最大距离是0.741mm 吗?