This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT87-Q1:温度高达100 °C 时的测量精度

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1286943/lmt87-q1-measurement-accuracy-for-temperatures-up-to-100-c

器件型号:LMT87-Q1

您好!

假设该传感器具有稳定的电源电压(5.0V -+0.1V)且温度范围介于-40 °C 和100 °C 之间、那么预期的传感器精度是多少?

若要分解问题:

温度 -50 °C 至40 °C

从下表中、我了解了典型精确度是- 0.3 °C 在该范围的不同值下的值。 由于电源电压稳定(下表中的黄线)、我可以认为此精度是最小值/最大值精度吗?

温度 40 °C 至100 °C

我假设在高温(150 °C )下、精度较低(根据下表第一行、为-2.7 °C)。高达100 °C 时、精度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    在所述的整个范围内、您可以预期的典型温度精度为 ±0.4 °C、最大误差为 ±2.7 °C。 我们的最小和最大规格可确保在生产过程中实现6 Σ 质量。 这与工艺和制造变化有关(假设电源稳定)。 由于100 °C 在70 °C 至150 °C 范围内、因此预计会出现这些相同的规格。  

    请问您的关键规格要求是什么? 我们 有各种模拟温度传感器用于不同的终端应用、可能更适合您的需求。

    此致、

    西蒙·罗哈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    感谢您的回答。 我们在标准汽车应用中使用传感器。 例如、在这种情况下、在 电机驱动器单元中使用传感器来测量 PCB 温度。 模拟输出信号被微控制器的低精度内部 ADC 数字化、以降低成本。 因此、测量的总精度相对较低、我们试图在不大幅增加电路复杂性或成本的情况下对其进行改进。 最高预期温度为100 °C。 是否建议使用不同的传感器?

    此致、

    阿拉卡瓦斯米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ala:

    感谢您分享这些详细信息。 由于您主要关心的是在使用集成 ADC 时最大限度地提高精度、因此我建议查看TMP236-Q1。 此模拟温度传感器可 在整个温度范围内提供±2.5 °C 的最大温度精度、还具有 19.5mV/ °C 的更高增益。 借助这些规格、您可以使用相同的 ADC 实现更高的精度和分辨率-尤其是使用通常具有12位分辨率的 Δ-Σ 集成式 ADC 时。 需要考虑的主要区别是:较大的 DBZ 封装和正增益斜率而不是负增益斜率-这在 SW 中很容易处理。  

    我也觉得值得一提的是、TI 最新的 自集成隔离式模拟温度传感器-iSOTMP35。 而这可能是高电压汽车应用的关注点。

    此致、

    西蒙·罗哈斯