主题中讨论的其他器件: LMG1020、 TDC7201
你(们)好!
应用:使用 TDC7201-ZAX-EVM 和 LMG1020EVM 的激光测距仪演示模块
问题1:如何将激光雷达启动(或激光开启)信号从 LMG1020EVM 板连接到 TDC7201-ZAX-EVM 停止 EXT1?
问题2: 您是否有带 光电传感器输入接口和 TDC7201-ZAX-EVM STOP EXT2输出直接接口的放大器 EVM?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好!
应用:使用 TDC7201-ZAX-EVM 和 LMG1020EVM 的激光测距仪演示模块
问题1:如何将激光雷达启动(或激光开启)信号从 LMG1020EVM 板连接到 TDC7201-ZAX-EVM 停止 EXT1?
问题2: 您是否有带 光电传感器输入接口和 TDC7201-ZAX-EVM STOP EXT2输出直接接口的放大器 EVM?
此致、
JH 您好、
我熟悉 TDC7201、但尚未使用 LMG1020、因此我可以从 TDC 的角度回答。
TDC7201设计为可与 TDC1000超声波收发器连接、但也可与其他来源结合使用。
1. TDC7201-ZAX-EVM 具有两个通道的启动和停止引脚、可通过 SMA 连接器和测试点在 J4、J5、J7、J8上使用。 不熟悉 LMG1020EVM、看起来您可以将 OUTH/OUTL 处的信号用作 START 信号。 TP4提供了该评估模块。 您可能需要根据电压调节电压。 TDC7201支持2V 至3.6V。 通常使用3.3V。
2.我在下面找到了光电二极管放大器的几个应用简介。 这可能适用于您的应用。 您还可以在放大器论坛上发布此问题、以获取他们的反馈。
https://www.ti.com/lit/an/sboa314a/sboa314a.pdf
https://www.ti.com/lit/an/sboa220a/sboa220a.pdf