您好、冠军:
我发现在 MMWAVE_L_SDK_05_03_00_02中、cmd 文件排除96KB RAM。
内存
{
M4F_VECS:origin = 0x00400000、length = 0x00000200
M4F_RAM12:origin = 0x00400200,length =(0x00058000 - 0x200)/* RBL 正在使用32KB 的 RAM2 */
M4F_RBL : origin = 0x00458000 , length = 0x8000 /* 32KB 的 RAM2正在被 RBL 使用*/
M4F_RAM3:origin = 0x00460000、length = 0x00020000
HWASS_SHM_MEM:origin = 0x60000000、length = 0x00068000 /*在 APPSS 中为256KB PD、在 HWA PD 中为160KB */
}
从 IWRL6432:存储器分区-传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛、我看到它们被保留用于 FEC。 您能帮助确认以下问题吗?
- 为什么 FECSS 必须使用如此大的存储器? 它的用途是什么?
- 这是否意味着应用程序在系统中只能使用1024-96=928KB 实际 RAM?
谢谢。
亚当