This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:AWRL6432是否支持400kHz I2C 速度?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1286532/awrl6432-does-awrl6432-support-400khz-i2c-speed

器件型号:AWRL6432

您好、团队成员:

根据我的测试、400kHz I2C 通信具有高故障率、而100kHz 可以。 根据我们的数据表、某些器件表示支持高达400kHz 的频率、而某些器件表示待定。 该器件是否支持400kHz I2C 通信?

此致、

维克多帕克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电子邮件中的一些附加信息:  

    我没有在我们的 EVM 上进行测试、但我不确定是否有必要进行测试。 请参阅随附的波形。 通道3和4是 AWRL6432上的 I2C 线路。 使用完全相同的 I2C 信号(0x20 7位地址)、有时 AWRL6432会以 ACK 响应、有时 AWRL6432不响应(NACK)。 当我将 I2C 速度从400kHz 更改为100kHz 时、问题就消失了。 我在研究 AWRL6432器件的 I2C 信号时、我认为在我们的 EVM 上测试相同的东西在 I2C 信号方面没有区别。

     确定

     NG

    同样、示波器通道3和4是 AWRL6432侧的 I2C 信号。 通道1和2是 SERDES 上的远程侧 I2C。  仅供参考。

    PC 到(UART)到 STmicro MCU 到(I2C)到 SERDES 到(同轴电缆串行通信)到 SERDES 到(I2C)到 AWRL6432

    所附示波器图片中的通道3和4是在上方的黄色高亮处捕获的。

    在 STmicro MCU 和 SERDES 之间捕获通道1和2。