This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:DCA1000 FPGA RST 呈稳定红色、且网络端口已断开连接。

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1285676/dca1000evm-dca1000-fpga-rst-is-steady-red-and-the-network-port-is-disconnected

器件型号:DCA1000EVM

您好,

电路板以前一直很好,今天拔出来了,电源后, FPGA_RST 红灯亮起,网络端口无法连接,请帮我们找到原因。

另一篇文章称您可以使用 Lattice's Diamond Programmer 重新下载 FPGA 固件。 但钻石编程器似乎不能直接下载它。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
使用 Diamond Programmer 重新启动 FPGA 位,问题仍然无法解决。

此致,

加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加里-

    谢谢您的支持。 如果您已移动开关位置、可能需要根据用户手册再次检查它们的位置。 (具体参见图16、这与您选择的不同) 本手册中也介绍了重新编程的步骤。  https://www.ti.com/lit/ug/spruij4a/spruij4a.pdf

    如果仍有问题、已重新连接以太网电缆、请将雷达 EVM 重新连接到 DCA、并再次检查您的 PC 上是否已设置静态 IP、等等。 请提供一些更清晰的设置图像以及您可以在发生故障时拍摄的任何屏幕快照。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我已将问题描述分类至此单词文件、请帮助了解内容是否足够

    e2e.ti.com/.../DCA1000issue.docx

    此致,

    加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加里-  

    感谢您提供文档。 我在这里看到的唯一不同是 SPI 闪存器件上的选择。  

    手册中说选择该选项(在下拉列表中): SPI-N25Q128A (第25页)

    如果您要更改开关设置、您能否尝试一下并再次检查开关设置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我使用 Diamond Programmer 3.11

    器件列表中没有"SPI-N25Q128A"。   我认为"N25Q128A"等效于  "SPI-N25Q128A"~

    此致,

    加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary -在原理图中、 如果 FPGA 仅保持在复位状态、并且连接了开关 SW7来控制所开启的红色 LED -您电路板上的 FPGA 可能发生了一些物理问题。 您是否在 ESD 安全或受保护的环境中使用?