This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:雷达波束控制角度及其扫描

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1286241/awr1843boost-radar-beam-steering-angle-and-its-sweep

器件型号:AWR1843BOOST

您好!

在 AWR1843BOOST 雷达中、在扫描物体时我们可以控制波束控制角度及其扫描、也可以通过固件/毫米波可视化工具/MRR 可视化工具控制波束的开/关模式吗?

谢谢。
马诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅雷达工具箱中的波束控制演示文档"波束控制"

    source\ti\examples\adas\mr_beamsteing\docs\MRR_Beamsteering_users_guide.html

    如文档中所示、在本演示中、

    • 扫描角度[最小值、最大值]可配置为
    • 可以配置步长。

    波束控制是通过位于 帧基准 。 因此、可以通过固件 API 对应用于 TX 的移相器进行编程来开启/关闭它。

    谢谢!

    塞萨尔