This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:GPADC

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1278182/awr2944-gpadc

器件型号:AWR2944

在 AWR2944的结构中、GPADC 在 RF/模拟子系统中、且主子系统可以使用 GPADC 进行应用使用、它们位于不同的子系统中、MSS 如何从 RF 子系统中获取 ADC 值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jin:

    SoC 中有两个 ADC 实例。 一个在雷达使用的射频子系统中。 另一个 GPADC 位于 MSS 中、可以像正常 ADC 一样直接使用。

    为了在 MSS 中使用 GPADC、TI.com 上的 AWR2944的 MCU-PLUS SDK 中提供了驱动程序

     此致、

    阿贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、MSS 是否可以在射频子系统中使用 GPADC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、这适用于雷达。 应在 MSS 中使用 GPADC。

    此致、

    阿贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但在 TI 文档中说这是一个共享的 GPADC、而且有数字管脚、我是不是可以?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能告诉我您指的是哪种文档吗?

    此致、

    阿贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安全手册,第7.32章

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这必须是安全手册中的一个拼写错误。 您能否告知我您所参考的安全手册版本?

    同时、让我来检查一下这个问题、该拼写错误将在下一个安全手册中进行更正。

    在 AWR2944中、有两个 GPADC、一个在 MSS 中、另一个在 BSS 中。 如果您的目标是测量来自引脚的外部模拟信号、则需要使用 MSS GPADC。

    此致、

    阿贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0.901版本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    第7.32章仅提及 BSS GPADC。 MSS 有单独的 GPADC 章节、其中介绍了 MSS GPADC。

    此致、

    阿贾伊