This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:此 EVM 的最大电流消耗是多少?

Guru**** 2555000 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP, IWR6843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1284405/iwr6843aop-what-is-the-maximum-current-consumption-for-this-evm

器件型号:IWR6843AOP

我想了解仅通过 USB 供电的此模块的最大电流消耗?   

谢谢。

-Adib

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adib。

    根据 IWR6843AOP 数据表、表8.3介绍了最大功耗。  我在这里包含了表以供参考。

    此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢桑托什。  我错了我的问题。  我正在寻找 IWR6843AOPEVM 上 USB 的总功耗?  该表适用于 SoC、最大值约为5.5W。  但对于 EVM、总共是多少? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adib。

    让我看看这个问题,我将在星期五得到答复。

    此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adib。

    要实现功能齐全的 EVM、最大功耗为2W。

    此致、

    桑托什