This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:有关 SDK 毫米波演示中 LVDSstream 模式的问题

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1281987/awr2944-questions-on-lvdsstream-mode-in-sdk-mmw-demo

器件型号:AWR2944

您好、

客户尝试在毫米波演示中使用 DCA1000的 LVDS 流、但遇到了一些问题。

1.他们的配置是  

ADC 原始数据中插入了00。

毫米波演示是以实数格式还是复杂格式传输数据? 00被插入 ADC 原始数据中的原因是什么?

2.客户希望通过 LVDS 传输用户数据,并在代码中将 userbuffer 全部设置为0,但他发现 ADC 数据和用户数据是交错的。  

如何正确传输用户数据?

谢谢!

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    请在下面找到我的回答:

    1. 2944上提供的数据格式为仅实数。 当您只启用1个 LVDS 通道来传输数据、而 DCA1000配置为在2个通道上接收时、您看到的零点可能会出现。 启用2944上的两条 LVDS 通道应该可以解决此问题。
    2. 您可以在数据格式配置中选择数据的交错、也可以从 ADC 缓冲区执行转置传输。

    此致、

    考希克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.i 已 设置  initCfg.lvdsCfg.lvdsLaneEnable = 0x3U;

    2.I 使用 DCA1000 Hwmode 采集、RX4通道  数据微调为0;其他通道数据看起来不合理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GAO、

    请允许我将此主题转发给我们的专家、以便进一步评论。 您可以在2天内收到回复。

    此致、

    考希克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gao、

    您使用的是哪个示例? 是 SDK 演示、经过修改还是 OOB?

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

     我使用了 SDK4.4.1.1、演示开箱即用_2944

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gao、

    您可以转到最新的 SDK 4.4.1.2 SDK 吗?
    然后使用 C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_01_02\mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02\ti\demo\awr294x\mmw\profiles\tdm_awr2944\profile_LVDS.cfg 中的默认配置文件

    则不会出现任何问题。

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

      我有 updata SDK 4.4.1.1、但数据很重要;

    1.i 使用 DCA1000硬件模式、不将.json 信息写入 DCA1000;

    2.我使用了2944 DDMA;原始数据如下!

    如何使用 hwmode 捕获数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有当地假日、专家可能不可用。

    请预计下周早些时候回复。

    此致、

    吉滕德拉