This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:编译毫米波 SDK 时 ZCE 包出错

Guru**** 2482085 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, MATHLIB, AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1281539/awr2944evm-error-with-zce-package-when-compiling-mmwave-sdk

器件型号:AWR2944EVM
主题中讨论的其他器件:SysConfigMATHLIBAWR2944

尊敬的 TI 支持团队:

我正在 AWR294x 芯片上使用 TI 的 mmWave SDK v04_04_01_02进行一个项目。 尝试使用命令"gmake all"编译毫米波演示时、出现以下错误:

gmake[1]:***[msssyscfg]错误1

SysConfig 命令似乎无法找到所需的 ZCE 软件包。 我已经检查并确认 software_path 变量已正确设置为 SDK 软件目录。

您能建议如何解决此 ZCE 软件包依赖问题吗? 我需要在 Makefile 或 SDK 环境中配置什么吗? 或者、我是否需要下载与此 SDK 版本兼容的特定 ZCE 封装版本?

如果有任何关于如何正确包含 ZCE 封装的指导、我将不胜感激。 如果您需要我的 SDK 设置和环境的任何其他细节、请告诉我。 我很乐意提供这些细节。

非常感谢您在这个问题上提供的帮助。 期待您的回复。

此致、

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Microsoft Windows [版本10.0.19045.3570]
    Microsoft Windows [版本10.0.19045.3570]
    (c)微软公司。 著作權所有,並保留一切權利。

    C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_01_02\mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02\scripts\wind
    OWS>


    Microsoft Windows [版本10.0.19045.3570]
    (c)微软公司。 著作權所有,並保留一切權利。

    C:\tsetenv.batcuplus_SDK_04_01_02\mmwave_mcuplus_SDK_04_04_01_02\scripts\windows>se

    C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_01_02\mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02\scripts\windows\set mmwave_sdk_device=am273x

    C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_01_02\mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02\scripts\windows\set download_from_ccs=yes

    C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_01_02\mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02\scripts\windows\set mmwave_sdk_tools_install_path=C:/ti/mmwave
    mcuplus_SDK_04_04_01_02

    C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_01_02\mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02\scripts\windows\set mmwave_sdk_install_path=C:/ti/mmwave_mcupl
    us_sdk_04_04_01_02/mmwave_mcuplus_sdk_04_01_02

    C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_01_02\mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02\scripts\windows\set ccs_install_path=C:/ti/ccs1220

    C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_01_02\mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02\scripts\windows\set R5F_clang_install_path=C:/ti/ccs1220/ccs/t
    ools/compiler/ti-cgt-armllvm_2.1.2.LTS

    C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_01_02\mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02\scripts\windows\set xdc_install_path=C:/ti/ccs1220/xdctools_3_
    62_01_16_内核

    C:\ti\mmwave_mcuplus_SDK_04_01_02\mmwave_mcuplus_SDK_04_04_01_02\scripts\windows\set MMWAVE_XWR2XXX_DFP_INSTALL_PATH=C:/ti/mmwa
    ve_mcuplus_SDK_04_01_02/mmWave_DFP_02_02_04_00

    C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_01_02\mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02\scripts\windows\set mcu_plus_AM273X_install_path=C:/ti/mmwave_
    mcuplus_sdk_04_01_02/mcu_plus_sdk_am273x_08_05_00_24

    C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_01_02\mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02\scripts\windows\set mcu_plus_AWR294X_install_path=C:/ti/mmwave
    mcuplus_SDK_04_01_02/mcu_plus_SDK_awr294x_09_00_00_15

    C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_01_02\mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02\scripts\windows\set sysconfig _install_path=C:/ti/mmwave_mcuplu
    S_SDK_04_04_01_02/SYSCONFIG 1.14.0

    C:\ti\mmwave_mcuplus_SDK_04_01_02\mmwave_mcuplus_SDK_04_04_01_02\scripts\windows\set MMWAVE_AWR294X_DFP_INSTALL_PATH=C:/ti/mmwa
    ve_mcuplus_SDK_04_01_02/mmWave_DFP_02_04_09_01

    C:\ti\mmwave_mcuplus_SDK_04_01_02\mmwave_mcuplus_SDK_04_04_01_02\scripts\windows\set AWR294X_RADARSS_image_bin=C:/ti/mmwave_mcu
    PLUS_SDK_04_04_01_02/mmWave_DFP_02_04_09_01/firmware/radarss/ xwr2xxx_radarss_metarprc.bin

    C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_01_02\mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02\scripts\windows\set C66X_CodeGen_install_path=C:/ti/ccs1220/cc
    s/tools/compiler/ti-CGT-C6000_8.3.12

    C:\ti\mmwave_mcuplus_SDK_04_01_02\mmwave_mcuplus_SDK_04_04_01_02\scripts\windows\set C66x_DSPLIB_install_path=C:/ti/mmwave_mcup
    LUS_SDK_04_04_01_02/DSPLIB_c66x_3_4_0_0

    C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_01_02\mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02\scripts\windows\set c66x_MATHLIB_install_path=C:/ti/mmwave_mcu
    PLUS_SDK_04_04_01_02/mathlib_c66x_3_1_2_1

    C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_01_02\mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02\scripts\windows>调用 checkenv.bat
    -------------------------------------------------------
    已配置毫米波构建环境
    -------------------------------------------------------

    C:\ti\mmwave_mcuplus_SDK_04_01_02\mmwave_mcuplus_SDK_04_04_01_02\scripts\windows\cd C:\ti\mmwave_mcuplus_SDK_04_01_02\mmWave
    mcuplus_SDK_04_04_01_02\ti\demo\awr294x\mmw

    C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_01_02\mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02\ti\demo\awr294x\mmw>gmake clean
    gmake PROC_CHAIN=TDM objClean mssDemoClean dssDemoClean binClean
    gmake[1]:输入目录"C:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02/mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02/ti/demo/awr294x/mmw "
    清理毫米波演示 MSS 对象
    清理毫米波演示 DSS 对象
    清理 syscfg 文件
    清理毫米波演示 MSS 对象
    清理毫米波演示 DSS 对象
    gmake[1]:正在离开目录"C:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02/mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02/ti/demo/awr294x/mmw "
    gmake proc_chain=DDM objClean mssDemoClean dssDemoClean binClean
    gmake[1]:输入目录"C:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02/mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02/ti/demo/awr294x/mmw "
    清理毫米波演示 MSS 对象
    清理毫米波演示 DSS 对象
    清理 syscfg 文件
    清理毫米波演示 MSS 对象
    清理毫米波演示 DSS 对象
    gmake[1]:正在离开目录"C:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02/mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02/ti/demo/awr294x/mmw "
    清理 syscfg 文件

    C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_01_02\mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02\ti\demo\awr294x\mmw>gmake all
    gmake PROC_CHAIN=TDM objClean mmwDemo 二进制文件
    gmake[1]:输入目录"C:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02/mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02/ti/demo/awr294x/mmw "
    清理毫米波演示 MSS 对象
    清理 syscfg 文件
    正在生成 SysConfig 文件...
    C:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02/sysconfig_1.14.0/nodejs/node C:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02/sysconfig_1.14.0/dist/cli.j
    s --产品 C:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02/mcu_plus_sdk_am273x_08_05_00_24/.metadata/product.json --上下文 r5fs0-0 --部件
    default --封装 ZCE -输出./mss/mssgenerated /./mss/mss.syscfg
    找不到软件包:ZCE。 此软件包可能在较新版本的 SysConfig 中可用
    Makefile:96:目标"sssyscfg"的配方失败
    gmake[1]:***[msssyscfg]错误1
    gmake[1]:正在离开目录"C:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02/mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02/ti/demo/awr294x/mmw "
    Makefile:109:目标"mmwDemoTDM"的食谱失败
    gmake:***[mmwDemoTDM]错误2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dylan,

    您可以在 setenv.bat 文件中进行所有必要的更改吗? 看起来您是为 am273编译的、您能否浏览一下文档: C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02\mmwave_mcuplus_sdk_04_01_02\docs\mmwave_mcuplus_sdk_04_01_02\docs\mmwave_mcuplus_sdk_user_guide.pdf
    它包含所有必需信息。
    如果仍然无法正常工作、建议您重新安装。

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的支持团队:

    我正在使用 SDK 04_04_01_02进行 AWR294x 毫米波演示。 在尝试使用"gmake clean"清理构建时、我遇到以下错误:

    gmake[1]:***[mssDemoObjClean ]错误5

    清理 MSS 对象期间执行'rm'命令似乎失败。

    我已经尝试过:

    • 重新安装 SDK
    • 修改 setenv.bat 以设置 awr2944的参数
    • 确保按照用户指南设置环境

    但是、即使在重新安装和参数更改之后、我仍然会面临这个干净的错误。

    您能否告知'rm'命令失败的原因? 我的 Cygwin 设置或某些环境变量出现问题吗?

    如果您有任何关于我如何进一步疑难解答和修复此构建清理错误的建议、我将不胜感激。 请告诉我、环境中的任何特定调试日志或详细信息是否会有所帮助。

    感谢您的帮助。 期待您提出解决此问题的建议。

    此致、
    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Microsoft Windows [版本10.0.19045.3570]
    (c)微软公司。 著作權所有,並保留一切權利。

    C:\tsetenv.batcuplus_SDK_04_01_02\mmwave_mcuplus_SDK_04_04_01_02\scripts\windows>s

    C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_01_02\mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02\scripts\windows\set mmwave_sdk_device=awr2944

    C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_01_02\mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02\scripts\windows\set download_from_ccs=yes

    C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_01_02\mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02\scripts\windows\set mmwave_sdk_tools_install_path=C:/ti/mmwave
    mcuplus_SDK_04_04_01_02

    C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_01_02\mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02\scripts\windows\set mmwave_sdk_install_path=C:/ti/mmwave_mcupl
    us_sdk_04_04_01_02/mmwave_mcuplus_sdk_04_01_02

    C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_01_02\mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02\scripts\windows\set ccs_install_path=C:/ti/ccs1220

    C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_01_02\mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02\scripts\windows\set R5F_clang_install_path=C:/ti/ccs1220/ccs/t
    ools/compiler/ti-cgt-armllvm_2.1.2.LTS

    C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_01_02\mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02\scripts\windows\set xdc_install_path=C:/ti/ccs1220/xdctools_3_
    62_01_16_内核

    C:\ti\mmwave_mcuplus_SDK_04_01_02\mmwave_mcuplus_SDK_04_04_01_02\scripts\windows\set MMWAVE_XWR2XXX_DFP_INSTALL_PATH=C:/ti/mmwa
    ve_mcuplus_SDK_04_01_02/mmWave_DFP_02_02_04_00

    C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_01_02\mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02\scripts\windows\set mcu_plus_AM273X_install_path=C:/ti/mmwave_
    mcuplus_sdk_04_01_02/mcu_plus_sdk_am273x_08_05_00_24

    C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_01_02\mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02\scripts\windows\set mcu_plus_AWR294X_install_path=C:/ti/mmwave
    mcuplus_SDK_04_01_02/mcu_plus_SDK_awr294x_09_00_00_15

    C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_01_02\mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02\scripts\windows\set sysconfig _install_path=C:/ti/mmwave_mcuplu
    S_SDK_04_04_01_02/SYSCONFIG 1.14.0

    C:\ti\mmwave_mcuplus_SDK_04_01_02\mmwave_mcuplus_SDK_04_04_01_02\scripts\windows\set MMWAVE_AWR294X_DFP_INSTALL_PATH=C:/ti/mmwa
    ve_mcuplus_SDK_04_01_02/mmWave_DFP_02_04_09_01

    C:\ti\mmwave_mcuplus_SDK_04_01_02\mmwave_mcuplus_SDK_04_04_01_02\scripts\windows\set AWR294X_RADARSS_image_bin=C:/ti/mmwave_mcu
    PLUS_SDK_04_04_01_02/mmWave_DFP_02_04_09_01/firmware/radarss/ xwr2xxx_radarss_metarprc.bin

    C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_01_02\mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02\scripts\windows\set C66X_CodeGen_install_path=C:/ti/ccs1220/cc
    s/tools/compiler/ti-CGT-C6000_8.3.12

    C:\ti\mmwave_mcuplus_SDK_04_01_02\mmwave_mcuplus_SDK_04_04_01_02\scripts\windows\set C66x_DSPLIB_install_path=C:/ti/mmwave_mcup
    LUS_SDK_04_04_01_02/DSPLIB_c66x_3_4_0_0

    C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_01_02\mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02\scripts\windows\set c66x_MATHLIB_install_path=C:/ti/mmwave_mcu
    PLUS_SDK_04_04_01_02/mathlib_c66x_3_1_2_1

    C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_01_02\mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02\scripts\windows>调用 checkenv.bat
    -------------------------------------------------------
    已配置毫米波构建环境
    -------------------------------------------------------

    C:\ti\mmwave_mcuplus_SDK_04_01_02\mmwave_mcuplus_SDK_04_04_01_02\scripts\windows\cd C:\ti\mmwave_mcuplus_SDK_04_01_02\mmWave
    mcuplus_SDK_04_04_01_02\ti\demo\awr294x\mmw

    C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_01_02\mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02\ti\demo\awr294x\mmw>gmake clean
    gmake PROC_CHAIN=TDM objClean mssDemoClean dssDemoClean binClean
    gmake[1]:输入目录"C:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02/mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02/ti/demo/awr294x/mmw "
    清理毫米波演示 MSS 对象
    Process_BEGIN:CreateProcess (NULL、C:/ti/ccs1220/ccs/utils/cygwin/rm -RF obj_awr2944、...)失败。
    制造(e=5):SQC
    MSS/MMW_MSS.mak:159:目标"ssDemoObjClean "的配方失败
    gmake[1]:***[mssDemoObjClean ]错误5
    gmake[1]:正在离开目录"C:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02/mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02/ti/demo/awr294x/mmw "
    Makefile:114:目标"mmwDemoTDMClean"的食谱失败
    gmake:***[mmwDemoTDMClean]错误2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、lin、

    您能否交叉检查您的 CCS 版本 ?您是否有 ccs1220?

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 技术支持团队:

    尝试使用 CCS1250版本导入代码时遇到错误。 我附上了该错误的屏幕截图供您参考。 我已经彻底检查并确认我所使用的 SDK 版本没有问题。

    您能否提供解决此问题的指导或潜在解决方案?

    感谢您的帮助。

    此致、

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    看起来项目的编译器版本与您当前的安装版本不匹配。

    您是否可以手动下载 TI-Rex 并将相同的项目导入 CCS?

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AGvTEJkh-csqqwXnVhDbTQ__radar_toolbox__1AslXXD__LATEST

    在将工程导入到 CCS 工作区中时访问此路径

    https://www.youtube.com/watch?v=ojPK_glZf4o

    如果这同样不起作用、则需要手动更改编译器版本、以匹配 CCS 安装的编译器版本

    awr2944_corner_radar_dss.projectspec

    此致、

    吉滕德拉