This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843LEVM:开销3D 人员跟踪。

Guru**** 2015320 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM, IWR6843ISK-ODS, IWR6843LEVM, MMWAVEICBOOST
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1284057/iwr6843levm-overhead-3d-people-tracking

器件型号:IWR6843LEVM
主题中讨论的其他器件:IWR6843AOPEVMIWR6843ISK-ODSMMWAVEICBOOST

"开销3D 人员跟踪"用户指南指出、它可以在  IWR6843ISK-ODS 或 IWR6843AOPEVM 上运行。  我要在  IWR6843LEVM 上运行它。  这可行吗 ?我是否需要 MMWAVEICBOOST 承载卡?  我可以在不使用的情况下使用吗?  如何在 IWR6843LEVM 上执行天线模块校准?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    处于当前状态时的开销3D 人员跟踪将与 IWR6843LEVM 不兼容。 您可以修改演示代码以使其正常工作、但需要对演示代码进行多项更改(尤其是与角度处理相关的更改)、这些更改可能会很快变得复杂。  

    对于高架人员跟踪、支持 ODS 和 AOP EVM、因为这些 EVM 上的天线在方位角和仰角方向上都提供相等的角分辨率。 但对于 LEVM、情况并非如此。 您能告诉我使用 IWR6843LEVM 运行该演示的原因吗?

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    非常感谢您提供详细的信息。  我提出问题的原因是、我拥有 IWR6843LEVM、而不是 AOP EVM。  这对我们大有帮助。

    谢谢。

    -Adib