This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:SPI连接不上 显示错误代码error2器

Guru**** 2541480 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1263885/awr1843boost-spi-error2

器件型号:AWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR2243

原问题已被锁定,所以请技术支持人员参看 https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1246934/awr1843-error2/4728139?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=error2#4728139

新问题 如果手上没有rs232通信线缆该怎么处理呢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、haoming:

    RS232电缆不是传统电缆、它在 DCA1000 EVM 的 FTDI 中提供、因此您需要使用 USB 电缆进行连接。

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好这条线缆的具体型号是什么啊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、haoming:

    任何微型 USB 电缆都应该

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 我更换了USB数据线,依然无法工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haoming:

    您是否可以在连接电缆的位置发送设置的照片? 它处于什么 SOP 模式?

    即使使用 Windows、它也不能正常工作? 您是否尝试过任何其他 EVM?

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      是这样的图片吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haoming:

    在 AWR2243中、Nerr LED 是否始终开启? 我在图片中看到它。
    除此之外、设置看起来是线性的。

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的他们是常亮的,这是出现什么问题了么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haoming:  

    理想情况下它不应处于开启状态、让我指派一名硬件专家来指导您了解 nerr 引脚为什么为高电平。

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,请他帮我指导一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    怎么联系他呢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,多久可以指派一位硬件工程师呢,请回复一下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    NERR LED 指向电路板上出现问题。 这需要进行调试才能了解哪里有问题。

    请断开 DCA1000并单独测试电路板。

    • 探测所有电源轨、确保获得正确的电压。  
    • 如果电源正确、请使用示波器探测 XTAL 以测量40MHz CLK 信号。   

    请告诉我、其中是否存在任何问题。  

    谢谢。

    E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我试一下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 如果您需要进一步的帮助、请告知我们。 我现在将关闭此主题。  

    即 Sharef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     断开DCA1000后,指示灯不变,下一步的调试具体该怎么做呢,能具体的指导一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您打开了5V LED 和 NRST LED、正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这是我的跳线设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    NERR LED 指向电路板上出现问题。 这需要进行调试才能了解哪里有问题。

    请断开 DCA1000并单独测试电路板。

    • 探测所有电源轨、确保获得正确的电压。  
    • 使用示波器探测 XTAL 以测量40MHz CLK 信号。   

    谢谢。

    E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,供电电压是正常的,但是我手上没有示波器,无法测量信号是否发出。怎么解决呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、让我们尝试使用以下方法来解决此问题:

    • 毫米波演示可视化工具:这是一个在线工具。 请尝试将此电路板直接连接到 PC (无 DCA1000)。 我们想 看看您是否能够连接并配置此板。  
    • 或者、您也可以尝试 mmWave Studio:这是一个离线选项。 请尝试将电路板和 DCA1000连接到 mmWave Studio。 我们需要了解您是否能够成功地在器件上下载固件。  

    正在等待您的回复。  

    即 Sharef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,我尝试了第二种方法,指示灯异常的时候加载文件正常,但无法链接SPI;更改跳线设置,指示灯正常,但是无法加载文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此时、我将要求您联系客户服务并请求更换电路板。 SPI 似乎有问题、 需要使用 ECO 来解决。  

    即 Sharef