This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1107-Q1:+/-300A 传感器解决方案(内核)

Guru**** 1570075 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5055
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1283506/tmcs1107-q1--300a-sensor-solution-core

器件型号:TMCS1107-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV5055

大家好、

我们是否有适当的解决方案可以满足以下客户要求?

此致、
罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Roy、

    对此、我们有一些选择、但建议可能会根据您的某些系统参数而更改。 您是否已经有需要使用的特定内核、还是正在围绕传感器设计内核? 如果您需要使用特定磁芯、那么预计传感器位置处的磁场范围是多少?

    此致、

    米奇  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Roy、

    如果没有系统的具体细节、您有两个主要选项:

    • 线性霍尔传感器、例如 DRV5055。 这很可能是您想要的选项、因为它们采用的封装与图像中的封装相似、您只需在磁芯间隙中楔入。  
    • 磁性电流传感器、例如 TMCS110x 器件。 这种方法可行、但需要焊接到 PCB 上、因此空气间隙通常较大、这可能使设计更加困难。  

    DRV5055 (和类似器件)由不同的团队提供、因此我也会通知他们此主题、以防这些器件需要进一步的支持。  

    此致、
    米奇