This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:刷写到 IWR1443BOOST

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST, IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1283540/iwr1443boost-flash-to-iwr1443boost

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件: IWR1443

尊敬的先生

我们收到了您的以下回复、但我们想确认以下情况。

1.刷写一次后是否不需要 IWR1443BOOST?

2.即使在电源关闭后再打开时,是否也需要闪存? 或者、如果我按下"Reset (NRST)"按钮、刷写的演示是否会运行?

3.如果我发送.cfg , IWR1443BOOST 将从 XDS110 Application / User UART port 返回检测到的数据,

  但我想在不使用可视化工具的情况下使用接收到的数据。 是检测到的数据列表吗?

 数据的格式和结构是什么?

4.要运行 IWR1443 BOOST 开箱即用演示、是否需要将 xWR14xx_mmw_demo.bin 文件刷写到 IWR1443BOOST?

您的答复者-------------------------------------------------------

需要在 IWR1443BOOST 上运行开箱即用演示并通过 UART 发送.cfg 文件。 .cfg 文件包含传感器的配置、允许用户根据其应用进行修改。 发送配置后、会通过 XDS110类辅助数据端口将 IWR1443BOOST 检测到的点云发送出去

您需要下载并安装 MMWAVE_SDK_02_01_00_04

在 EVM 上以以下二进制文件刷写

MMWAVE_SDK_02_01_00_04\packages\ti\demo\xwr14xx\mmw\xwr14xx_mmw_demo.bin

切换到功能模式。

使用以下可视化工具发送 cfg 文件。 您可以在同一可视化工具中查看点云图 。

谢谢!

广道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiromichi:

    1.我不理解你的问题

    2.保存刷写到 IWR1443BOOST 的二进制/软件。 电源复位/NRST 切换不会清除二进制文件、因此您不必每次都刷写。

    3.您不必使用任何可视化工具来发送配置和接收数据。 您可以使用 TeraTerm 等通信终端工具在 CONFIG 端口上发送配置、并记录来自数据端口的所有数据。 TI Resource Explorer 中的雷达工具箱页面上提供了数据输出指南、为方便起见、请单击此处链接: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=1AslXXD__1.20.00.11&node=A__ADnbI7zK9bSRgZqeAxprvQ__radar_toolbox__1AslXXD__1.20.00.11

    4. IWR1443BOOST 应预刷写开箱即用演示、但您可以使用  xwr14xx_mmw_demo.bin 进行重新刷写。  

    此致、

    佩德霍姆