请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR6843AOPEVM 您好、TI!
要从器件访问可读日志、请在 Industrial_Visualiser 中执行 Python 文件"gui_parser.py"。 运行此文件时、会生成一个日志文件;但是、它的内容目前是不可读的。 我们需要找到一种以可读格式解析和显示器件日志的方法。
谢谢、此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI!
要从器件访问可读日志、请在 Industrial_Visualiser 中执行 Python 文件"gui_parser.py"。 运行此文件时、会生成一个日志文件;但是、它的内容目前是不可读的。 我们需要找到一种以可读格式解析和显示器件日志的方法。
谢谢、此致
您好!
很抱歉这里的响应延迟了。 日志将在从器件接收数据时以原始格式保存数据。 您需要解析数据以使其可读。 当然、这种解析已经在工业可视化工具中完成、因此您可以修改代码、以便在解析后而非之前记录数据。 或者、您可以查看 以下位置的解析示例: \packages\ti\demo\parser_scripts。 这些脚本旨在获取 UART 数据的日志并将其解析为可读的格式、从而将结果保存到 CSV 文件中。 您也可以将其用作起点、并根据需要进行修改。
此致、
约什