This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:连接到数据端口时出现问题

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM, IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1281608/iwr6843aopevm-problem-connecting-to-data-port

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件: IWR6843AOP

您好!

我正面临同样的问题。  

最近购买了 IWR6843AOPEVM、并遵循快速入门指南。

已尝试 v3.6毫米波 SDK 和 v3.5 SDK。 在这两种情况下、我面临数据通信端口问题。

连接配置端口、但连接的数据端口不是数据端口。 它一直说"等待数据..."

实际上、遵循了主题 [FAQ] IWR6843AOPEVM:MMWAVE-SDK 3.2.x 启动顺序、需要针对 IWR6843 ES1.0和 IWR6843AOPEVM ES1.0更新步骤2、3和4 -传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛

很少的卡扣有助于更好地了解问题:

感谢您的帮助。

注意:我使用的是桌面版的"mmWave Demo Visualizer"工具、而不是云版。 原因是、在云应用程序中未检测到 COM 端口。

谢谢。

卡尔蒂克