This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843:减少 frameCfg 中的 numloop 数量

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1282094/awr1843-reduce-the-number-of-numloops-in-framecfg

器件型号:AWR1843

我想成功地将 frameCfg 中的 numloop 从16更改为4、2或1。 我该怎么办?

sensorStop
FlushCfg
dfeDataOutputMode 1
通道配置15 7 0
adcCfg 2 1
adcbufCfg -1 0 1 1 1
profileCfg 0 77 7 37.7 60 0 23 1 256 12000 0 52
线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
线性调频脉冲配置1 1 0 0 0 0 2
线性调频脉冲配置2 2 0 0 0 0 4
frameCfg 0 2 16 0 10 1 0
低功耗0 0 0
guiMonitor -1 0 0 0 1 0
cfarCfg -1 0 2 8 4 3 0 15 1
cfarCfg -1 1 0 4 2 3 1 15 1
multiObjBeamForming -1 1 0.5
离合器拆卸-1 0
calibDcRangeSig -1 0 -5 8 256
已扩展 MaxVelocity -1 0
lvdsStreamCfg -1 0 0 0 0
compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0
measureRangeBiasAndRxChanPhase 0 1.5 0.2
CQRxSatMonitor 0 3 13 119 0
CQSigImgMonitor 0 121 16
类比监视器0 0
aoaFovCfg -1 -90 90 -90 90
cfarFovCfg -1 0 0 31.14
cfarFovCfg -1 1 -1.01 1.01
calibData 0 0 0
sensorStart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我假设您使用的是毫米波 SDK 3.6 LTS 中提供的毫米波 SDK 演示、

    我还假设目的是减少帧中的线性调频脉冲数。

    Unknown 说:
    我想成功地更改框架中的 numloop

    numloops 参数在 frameCfg 命令中定义

    frameCfg 0 2 numloops 0 10 1 0

    例如、numloops = 4

    frameCfg 0 2 4 0 10 1 0

    请记住、我不确定演示是否使用 numloops = 1进行了测试。

    如果这不起作用、则表示不支持该值

    谢谢!

    塞萨尔