This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:HWA:循环 CFAR 模式是否仅在测试的电池数量是2的幂时才有效?

Guru**** 2553570 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1278565/awr2944-hwa-does-the-cyclic-cfar-mode-only-work-when-the-number-of-cells-under-test-is-a-power-of-2

器件型号:AWR2944

您好!

AWR2944 TRM 中指出"循环 CFAR 模式仅在 待测电芯数是2的幂时有效。"

但在毫米波 MCU 和 SDK 4.1中、客户发现了以下代码。 似乎循环 CFAR 模式也可以使用 NO。 的基准电压是2 * 3的幂。

请您告知哪一项正确、TRM 或代码?

mmwave_mcuplus_sdk_04_01_02\ti\datapath\dpu\dopplerprocma\dopplerprochwaDDMa.c src

DPU_DopplerProcHWA_configHwaCFARAzimFFT ()

...

/***** /
/* ping 多普勒 CFAR ParamSet */
/***** /
{{

...

if ((obj->numDopplerBins / obj->dopplerDemodCfg.numBandstotal)% 3 ==0){/* If numSamples % 3 == 0 */
hwaParamCfg[paramsetIdx].source.srcCircShiftWrap3 = 1;/*'b001、意味着在 DIM 中绕回*/
hwaParamCfg[paramsetIdx].source.srcAcircShiftWrap = mathUtils_lumegLog2 ((obj->numDopplerBins / obj->dopplerDemodCfg.numBandsTotal)/ 3);

否则{
hwaParamCfg[paramsetIdx].source.srcCircShiftWrap3 = 0;
hwaParamCfg[paramsetIdx].source.srcAcircShiftWrap = mathUtils_lumosLog2 (obj->numDopplerBins / obj->dopplerDemodCfg.numBandsTotal);

...

谢谢。

克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    请让我来看看、然后在2天内与您联系。

    此致、

    考希克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaushik,

    有新消息?

    谢谢。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    被测单元的数量也可以为3*2^N (wrap3x 寄存器在输入格式化程序中可用)。 为了避免进一步混淆、TRM 将不断更新。


    此致、

    考希克