This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:使用 DCA1000EVM CLI 命令从 DCA1000捕获原始数据后、我们是否必须运行数据包重新排序实用程序?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1281309/dca1000evm-do-we-have-to-run-packet-reorder-utility-once-the-raw-data-is-captured-from-dca1000-using-dca1000evm-cli-commands

器件型号:DCA1000EVM

您好!  

使用 DCA1000EVM CLI 命令从 DCA1000捕获原始数据后、我们是否必须运行数据包重新排序/零填充实用程序?  

谢谢  

盖亚特里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gayatri:

    这不是必需的。 采集的数据文件将是原始 ADC 数据、无需进行任何重新排序或修改。

    此致、

    考希克