This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOPEVM:AWR1843AOPEVM 中的引脚与 MRR 实验室和毫米波 SDK 中初始化的引脚不匹配

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOPEVM, AWR1843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1280633/awr1843aopevm-pins-in-awr1843aopevm-are-not-matching-with-the-pins-initialized-in-mrr-lab-and-mmwave-sdk

器件型号:AWR1843AOPEVM
主题中讨论的其他器件: AWR1843AOP

您好!

在参考 AWR1843AOPEVM 时、我发现这些引脚用于不同的接口:GPIO、I2C、UART、SPI、 ETC 与 MRR Lab 和毫米波 SDK 中的不匹配。

您能帮助我了解这些接口与原理图上的正确引脚的关系吗?  

附加示例供参考:

UART 差异、实验中使用了引脚 F14、但 AR_MSS_LOGGER 连接到 E2:

谢谢。

西一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishil:

    我将为您展示该图。 我确实想检查-您在运行此示例时遇到问题吗?

    谢谢。

    克林顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Clinton,

    运行 MRR 实验时不会出现问题。

    我们之所以想了解引脚映射是如何在这里完成的、是因为我们是使用 AWR1843AOP 在内部开发 PCB。  

    谢谢。

    西一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishil:

    感谢您的跟进、了解。 在该器件的引脚多路复用接头中、F14等效于18xxAOP 的 E2。 也可以在该文件中找到引脚定义的其他等效项。  

    \mmWave_SDK_03_06_00_00-LTS \packages/ti\drivers\pinmux\include\pinmux_xwr18xx.h

    谢谢。

    克林顿