This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:要使用 DCA1000EVM 对 ADC 数据运行基于 LVDS 的流处理,可以使用 mmWave Studio 中提供的 CLI 命令吗?

Guru**** 2542900 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, AWR2944, AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1279034/dca1000evm-to-run-lvds-based-streaming-for-adc-data-with-dca1000evm-can-we-use-cli-commands-available-in-mmwave-studio

器件型号:DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件: AWR2944AWR1843

您好!

要使用 DCA1000EVM 对 ADC 数据运行基于 LVDS 的流、我们可以使用 mmWave Studio 中提供的 CLI 命令吗? 如果是、则应刷写哪个二进制文件以通过 DCA1000EVM 读取天线数据。  

(与毫米波 SDK 3.6不同、mmWave MCU Plus SDK 建议使用 Studio CLI、因此会产生混淆)  

谢谢  

此致

盖亚特里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gayatri,

    您能否首先告诉我您尝试使用的是哪个 AWR 器件?

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AWR2944  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gayatri,

    目前根本不支持适用于 AWR2944的 Studio CLI、因为它尚未开发。
    Studio CLI 本身是 TI Resource Explorer 上用于 AWR1843等器件的单独应用。
    开发完成后、即可在 TI Resource Explorer 上使用。

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为 AWR2944提供的 OOB 演示是否支持使用 DCA CLI 命令通过 DCA 捕获原始 ADC 数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gayatri,

    是的、使用 SDK 可以实现、您可以加载常规演示、然后加载以下配置文件: C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_01_02\mmwave_mcuplus_sdk_04_01_02\ti\demo\awr294x\mmw\profiles\tdm_awr2944\profile_LVDS.cfg

    这样将会从 LVDS 流式传输数据、您必须使用 Studio 开始采集、或在 AWR2944开始发送数据之前使用 DCA Studio CLI 开始采集、从而注意 DCA1000 EVM。

    此致、
    Saswat Kumar