This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:实现更高的雷达分辨率

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1277849/iwr6843aopevm-achieving-better-radar-resolution

器件型号:IWR6843AOPEVM

您好!

我和我的团队正在尝试使用 IWR6843OPEVM 来监控小物体的移动。 我们的目标是实现小于1cm 的分辨率。

使用该电路板是否可以测量:IWR6843AOPEVM、因为使用 Demo_Visualizer 只允许0.039m 的精度。

是否有可能以某种方式获得更小(大约0.01m)的分辨率? 或者是否有任何其他雷达可以让我们测量此类微小移动。

感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在毫米波传感估算器工具中更详细地讨论该配置、但我要提醒您、1cm 的分辨率需要大约16GHz 的带宽、而 TI 器件无法支持该带宽。 (见文章: https://www.ti.com/lit/wp/spyy005a/spyy005a.pdf)

    毫米波传感估算器工具: https://dev.ti.com/gallery/view/mmwave/mmWaveSensingEstimator/ver/2.3.0/

    此致!

    纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、  

    感谢您的回复! 您说过 TI 器件不支持这种分辨率、但在您发送给我的第一篇文章中提到"工作频率为76–81GHz (对应波长约为4mm)的毫米波系统将能够检测小至几毫米的移动。"

    那么、我的问题是库存中是否有任何器件能够检测这些变化?

    再次感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可能与器件的速度检测功能相关。  

    距离分辨率是指区分位于不同距离处的多个物体的能力。 但是、毫米波传感器可以检测远小于距离分辨率的运动(速度)。 由于速度是通过单距离库内的相位变化进行检测的、因此 线性调频脉冲间时间和线性调频脉冲数将影响检测速度所需的运动量(相位随时间的变化)、而这可能要小得多。

    此致!

    纳特