This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:温度传感器误差幅度为多少&#39?

Guru**** 2553570 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1279288/awrl6432-what-s-the-temperature-sensor-error-margin

器件型号:AWRL6432

我们现在使用内部温度传感器和热像仪检查 AWRL6432模块的温度。
在三个模块的结果中、内部传感器值与 IC 最高温度之间的差值约为10度。
结至封装顶部的热阻为0.36、所以我们认为这种差异太大。

那么、我们有一些问题、
・AWRL6432中温度传感器的误差是多少?
・内部传感器的温度会高于实际温度?
・"错误"的意思是每个 IC 的区别?
・使用相同的 IC 时可重复性如何?

功耗:25度时为300mW


此致、
德语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高德

    请允许我们提供24小时服务、我们团队中的正确成员将提供回复。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高德

    您能否提供有关您所做的内部传感器测量的更多信息? 您是否已从所有传感器或任何特定传感器读取读数?

    谢谢。此致、

    斯雷迪普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们获取了4个传感器值。 第一张图显示了4个传感器中的最大值。

    此致、
    德语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高德

     如数据表 https://www.ti.com/lit/gpn/awrl6432中所述、AWRL6432内部温度传感器的测量精度为±7°C

    我建议您通过在 所需工作温度范围内对传感器的读数求平均来进行热性能评测、并确定容差的特征。

    外壳、系统和曲线等其他因素也会导致外部测量出现偏差。

    此致、

    斯雷迪普