This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:在 MacOS 上运行

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, MMWAVE-SDK, UNIFLASH, DCA1000EVM, AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1279303/awr1843boost-running-on-macos

器件型号:AWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件: MMWAVE-SDKUNIFLASHDCA1000EVMAWR1843

我最近购买了 AWR1843BOOST 和 DCA1000、但在进行设置时遇到问题、因为许多软件产品都需要 Windows (即 MMWAVE-SDK)。 我是否能够使用 Mac 对设备执行任何操作?是否需要 Windows 设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我们的软件目前在 MacOS 上不受支持。 您可以尝试在 MacOS 系统上使用虚拟机或 Linux 子系统等工具、然后评估我们的软件。

    此致、

    考希克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是从各个方面来说、我不会使用器件、还是只需要一个定制软件? Uniflash 和毫米波演示可视化工具等某些部件广播具有 Mac 支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    SDK 支持 Linux 和 Windows、而 mmWave Studio 是 Windows 独有的。 您提到的 Uniflash 等其他工具用于 TI 的器件、而毫米波 SDK 和 Studio 仅用于雷达产品。 因此、考虑到使用 AWR1843+DCA1000EVM 需要哪些基本操作的范围、e2e 上不支持 macOS。

    话虽如此、

    • 您仍然可以使用 Uniflash 和可视化工具等工具来仅刷写并运行演示。
    • 使用 SDK 中提供的源代码并根据您的 macOS 环境进行自定义(您必须确定如何执行该操作)。
    • 使用 Code Composer Studio IDE 并在 EVM 上进行调试。

    此致、

    考希克