This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432:IWRL6432

Guru**** 2555110 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1278606/iwrl6432-iwrl6432

器件型号:IWRL6432

大家好!  

IWRL6432器件支持加热比特率监测功能。 如果不使用外部主机控制器、此功能是否可以实现?  

同时、是否可以使用外部控制器来检查运动检测、人员计数和热比特率监控?  

此致  

编号  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 NR

    1.我想您的意思是心率监测。 它正在 IWRL6432上开发。 它可以在没有外部主机控制器的情况下工作、

    您希望使用外部主机控制器实现什么功能? 在 IWRL6432的这些演示中、您可以通过 UART 发送配置、还可以获取点云数据、通过 UART 跟踪数据

    此致、

    阿比谢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:您好!  

    同时、这三种 应用可以处理热速率监控、人员跟踪、运动检测、 内置 IWRL6432?

    此致  

    纳加拉伊·R·阿尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nagaraj:

    心率监控和人员跟踪是一种应用、而运动检测则是一种单独的应用。  

    SDK5.3中的运动和存在检测演示还支持跟踪

    此致、

    阿比谢克