This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1100:在三相半桥配置中对较低 IGBT 的电流进行测量。

Guru**** 2545170 points
Other Parts Discussed in Thread: TMCS1100, TMCS1123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1278680/tmcs1100-current-measurement-of-lower-igbts-in-a-three-phase-half-bridge-configuration

器件型号:TMCS1100
主题中讨论的其他器件: TMCS1123

我想将  TMCS1100用作分流器来测量 IGBT 下桥臂的电流。 请参见下图。 在这里、我要使用 TMCS1100代替 Ra Rb 和 RC。  由于开关频率大约为6-7kHz、BW 不是什么问题。 我担心的是、  在直流链路电压为800V 时、我可以使用它来测量电流。 由于任何一个 IGBT 都会阻断直流电压(最大值)、因此运行安全吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archit、

    感谢您提出问题并使用 E2E 论坛。

    遗憾的是、在这种情况下、TMCS1100并不适用、因为它只能处理高达600V 的电压。

    但是、我们较新的 TMCS1123 具有高得多的隔离电压、可能更适合您。

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议@Louis . 不过我的问题是不同的。 由于我将连接下 IGBT 发射极和直流负极、因此 IGBT 应阻断最大电压、传感器 IC 将永远无法看到完整的直流链路。 我在这里缺少什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、我们较新的 TMCS1123 具有高得多的隔离电压、可能更适合您。

    [/报价]

    此外、我能否使用该 TMCS1123来测量 IGBT 电流、而不是电机直列式(相)电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    归档、

    我同意这一点、但我认为您最初的布置没有任何问题、前提是您没有任何击穿情况可能会使器件暴露在完整直流链路中(我假设 TMCS1123与直流链路接地端相同? 无法在上图中看到设备如何终止)。 话虽如此、您计划通过系统的平均电流是多少? 我假设直流链路电压为800V 时不太适用、但需要问的是、因为只要铜具备足够的覆铜来处理热问题、TMCS1100就只能支持高达15A 的连续电流。 上述的下一代 TMCS1123 Louis 提到对原始设计进行多项改进、包括环境磁场抑制、内置诊断以及更低的内部电阻以获得更好的热性能。 但是、处理额外的电势更大。  

    第二个问题的答案是肯定的。 该器件可提供1.1kV 的增强型隔离、因此您当然可以使用 TMCS1123在高侧进行测量。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Carolus 的确认。 电流将大约10安培 rms。