This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:基于 IWR6843AOP 的定制板刷写固件中出现问题

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM, UNIFLASH, IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1277873/iwr6843aop-issue-in-flashing-firmware-of-custom-board-based-on-iwr6843aop

器件型号:IWR6843AOP
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

尊敬的 TI 团队:

我致信、寻求帮助、以解决在使用 IWR6843AOPEVM 和我设计的定制电路板时遇到的技术问题。

具体来说、我已经基于 IWR6843AOPEVM 设计了一个定制电路板、并尝试使用连接器 P2将固件刷写到 IWR6843AOP 中。 很遗憾、在此过程中、我在 Uniflash 中遇到一条错误消息、内容为"无法打开 COM 端口"。

为了让您全面了解情况、我附上了原理图文件供您参考。 请您查看原理图、并告知原理图是否正确、或者是否存在任何可能导致 COM 端口通信问题的潜在问题。

原理图文件: 链接

谢谢、此致

加甘迪普·辛格·达德瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会检查是否启用了刷写模式、尤其是在您的设计中检查 S1.3 (SOP2)上的3.3V。  

    亚当  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Adam 的快速回复。  

    我确认 S1.3 (SOP2)的电压为3.3V。
    此外、AR_PMIC_CLKOUT_SOP2也为2.5V。  

    谢谢、此致
    加甘迪普·辛格·达德瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此错误通常指示器件未处于"刷写"模式。 您能否根据 https://dev.ti.com/tirex/explore/content/radar_toolbox_1_00_00_26/docs/hardware_guides/evm_setup_operational_modes.html#aop-evms?上的指南确认开关设置正确

    更改开关设置后、还应重置器件。 有时也需要重新启动 Uniflash。

    同时、我们正在审阅原理图、这可能需要一周的时间。 另请检查以下具有类似问题的主题:

    e2e.ti.com/.../iwr6843aop-cannot-flash-custom-board-of-iwr6843aop-from-uart

    此致、

    安盖特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankit、您好!
    感谢您的答复。

    我确认 IWR6843AOP 处于刷写模式。

    SOP[2]:SOP[1]:SOP[0]

    1 0 1 =刷写模式
    0 0 1 =功能模式

    我可以验证当我打开 S (1.3)时、即刷写模式

    以下是 SOP 开关上的电压。

    AR_PMIC_CLKOUT_SOP2 = 2.5V
    AR_SYNC_OUT_SOP1 = 0V (连接到 GND)
    AR_TDO_SOP0 = 3.3V


    谢谢、此致

    加甘迪普·辛格·达德瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gagandip:

    感谢确认 SOP 设置。 您是否能够使用当前 SOP 设置刷写设备?

    我们还可以查看您分享的原理图。 SOP 设置似乎是准确的。 您还能确认开关1.2是否打开、以将其设置为 OUT_RS232。

    请检查以下似乎存在类似问题的 e2e 主题帖。

    (+) IWR6843AOP:不能将外部 XDS110闪存 IWR6843AOP 与 UART 配合使用-传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛

    此致

    安盖特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankit、您好!  

    我仍然无法刷写设备。 我确认 AR_RS232TX 和 AR_RS232RX  分别路由至 OUT_RS232TX 和 OUT_RS232RX

    谢谢、此致

    加甘迪普·辛格·达德瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    需要进一步调试。 我无法确定可能导致这种情况的任何主要缺点。

    可能会在 nRESET 释放时发送所有电源线和 SOP 信号的示波器捕获、类似于下面给出的序列。 我们需要确保在复位释放时进行正确的唤醒和正确的 SOP 模式锁存、以便在正确的模式下启动。

    此致

    安盖特