This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:6843器件的天线几何参数

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843, IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1277045/iwr6843-antenna-geometry-parameter-for-6843-device

器件型号:IWR6843
主题中讨论的其他器件: IWRL6432

您好、TI 工程师。
我已经开发了 IWRL6432、现在我要研究 IWR6843。

在我的问题之前、我在以下链接主题中询问了6432的天线几何结构 :IWRL6432:在5.2 SDK 中修改天线几何结构支持
在该线程中、Dye 先生向我介绍了天线几何结构配置参数。

目前、我已经检查文档(如 SDK 用户指南)中没有关于6843的类似参数的信息。
"我怎么知道?

我想知道我可以通过自己设计定制天线来处理 MIMO ANT 位置。
IWR6843是否有参数、如6432的 CLI 中的 antDistX 或 antDistZ 参数。

尊重。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    对于6843、 天线几何结构在 Antenna_geometry.c ( /packages/ti/board)。 您将需要定义您的定制天线。 请参见以下网址的 AoA 文档: /packages/ti/datapath/dpc/dpu/aoa2dproc/docs/doxygen/html/index.html 中的"天线几何结构定义"一节应该能帮助您了解物理天线与 C 代码中定义之间的关系。

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回答。

    我的 quriocity 是通过你的答复 halfly 解决。

    我简单查看了您链接的文档。
    我只理解几何类的东西。

    天线距离参数(antDistX 和 antDistZ)如何?

    根据定义、似乎天线位置偏移是固定的半 λ 的倍数。

    是否可以修改和设计具有任意偏移值而不是半 λ 的倍数的定制天线?

    尊重

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    天线距离参数(antDistX 和 antDistZ)是什么?
    gAntennaSpacing 用于指定 天线元件之间的距离。 假设仰角和方位角间距相等、因此没有像 6432中那样单独的变量。  
    是否可以修改和设计具有任何偏移值而不是半 λ 倍数的定制天线?
     所使用的典型值、但不需要;但是、使用 labmda/2以外的值将影响角 FoV 和精度。 如需更多信息、请参阅本 应用手册的第2.3节(角度范围和分辨率)。  
    此致、
    约什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    然后、设计定制天线变得非常困难。

    EVM 的所有天线都以单贴片天线的方式在水平方向上运行。
    虽然间距为半 λ、但设计并不困难。

    但是、单贴片天线具有120度全角 FOV、就像 EVM 一样。
    我希望设计一个 FoV 小于120度的天线。

    众所周知、天线设计原理、窄光束角由阵列元件制成(在本例中为水平方向)。
    在物理上、似乎无法使用水平轴中每个 T/FoV 之间具有半 λ 间距的阵列元件制造更窄的 Rx 天线。

    我的挑战是克服这一困难。

    你有什么想法吗?
    或者是否没有其他客户遇到与我的问题相同的问题?

    如果您有任何可能的方法、请告诉我。

    尊重

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们正在研究您的问题。 请允许我们在此处留出时间进行回复。  

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    并行馈电天线阵列可以用于实现这一点。 目前、TI 没有任何 FOV 小于120度的参考设计。

    此致

    安盖特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我肯定知道没有适合它的 TI 参考设计。

    我只是想知道这是我自己的问题还是我可以向您寻求帮助
    (通过为6843设计水平宽的自定义天线阵列、即使天线偏移不是半 λ 的倍数)。

    并且、我想确定6843中没有参数或者诸如 antDistX/antDistZ 的 CLI 或代码。
    "我知道吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请检查以下与您关注的问题类似的主题:

    (+) AWR1843BOOST:关于波束缩小范围-传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛

    您可以检查以下封装来更改天线几何形状以实现窄带宽、Josh 指出:

    MMWAVE_SDK_03_06_00_00-LTS\packages/ti\board\Antenna_geometry.c

    Josh: "对于6843、 天线几何结构在 Antenna_geometry.c ( /packages/ti/board)。 您将需要定义您的定制天线。 请参见以下网址的 AoA 文档: /packages/ti/datapath/dpc/dpu/aoa2dproc/docs/doxygen/html/index.html 中的"天线几何结构定义"一节应该能帮助您了解物理天线与 C 代码中定义之间的关系。

    此致

    安盖特