This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:使用 mmWave Studio 3.1.1.0和 DCA1000进行数据收集

Guru**** 2553370 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1273567/awr2944evm-using-mmwave-studio-3-1-1-0-and-dca1000-for-data-collection-issues

器件型号:AWR2944EVM
主题中讨论的其他器件:AWR2944

您好,

我们使用了 AWR2944 ES2.0版本和 DCA1000、并与 mmWave Studio 3.1.1.0相结合来进行数据收集。 连接和参数配置似乎没问题、通过使用 Matlab 进行显示、我们可以收集数据并执行后处理。
但似乎无法对发射天线进行相位调整? 无法使用 DDMA 模式进行数据收集。
我可以问、如何配置传输天线以在 DDMA 模式下进行相移? 是否有相应的文档/视频说明?
是否有支持 AWR2944 DDMA 模式的 LUA 文件?

此致,

加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    您可以使用每线性调频脉冲移相器(可在 AdvChirpCfg 选项卡)以实施 DDMA 并相应地收集数据。

    此外、当前没有用于实现 DDMA 模式的文档/视频/示例 lua 脚本。

    此致、

    考希克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这个标签在 sensorconfig 之后被配置吗? mmWave Studio 的 MATLAB 处理界面是否可以直接观察相移结果?

    此致,

    加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    • 在 sensorconfig 选项卡中配置完所有后、可以设置移相器。
    • 当前版本的 MATLAB 后处理并不直接处理相移来提取对象。 不过、您应该能够在距离-多普勒图中看到它。

    此致、

    考希克