This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL1432BOOST:生成波形

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1278180/awrl1432boost-generate-waveform

器件型号:AWRL1432BOOST

您好!

我不确定是否有任何代码可以在 BPM 模式或 DDMA 模式下生成雷达波形以进行功能测试。

谢谢!  

利亚姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liam。  您可以在 CCS 中捕获雷达立方体、并从内存浏览器加载它、以重新创建收集的数据。 您将需要在 CCS 中执行以下操作、  

    1-在捕获雷达立方体后在代码中的正确位置设置断点并运行代码  

    2 -从表达式窗口获取雷达立方体的起始地址  

    打开"Memory Browser"窗口、可以从"View"选项卡访问该窗口

    右键点击"Memory Browser"窗口、并选择"Save Memory"、输入 要保存数据的文件类型和名称。 在下一个窗口中、为雷达立方体选择16位带符号格式。 输入您在3中记下的起始地址。 雷达立方体数据的大小将为 ADC 样本数/2 *线性调频脉冲数/2 * 6 (这表示虚拟天线的数量)* 2 (表示复数和实数)。 您可以在所使用的配置中找到 ADC 样本数和线性调频脉冲数。  

    5一旦保存了这些数据、就可以在功能测试中使用、方法是右键点击内存浏览器并加载数据。 确保在加载雷达立方体时已在正确的点设置断点、这样雷达立方体就不会被任何其他内容覆盖