This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:请求故障检测代码修改和编译指令。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1273531/iwr6843aopevm-request-for-fall-detection-code-modification-and-compilation-instructions

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件:IWR6843AOP

您好、TI 团队:

我有一个 IWR6843EVMAOP 雷达器件、我想更改其源代码中的跌倒检测代码。

您能否向我提供所有可用的发行说明以及如何编译此代码的说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否共享有关范围 HWA、DPU、DPC 详细信息的 SDK 文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohit:

    下载中包含 SDK 文档。 您需要在"C:\ti\mmwave_sdk_03_06_00_00-LTS \packages\ti\datapath"下访问它们

    跌倒检测代码包含在雷达工具箱中的3D 人员跟踪项目中、该工具箱可从 TiRex 上下载

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=1AslXXD__1.10.00.13&node=A__AGvTEJkh-csqqwXnVhDbTQ__radar_toolbox__1AslXXD__1.10.00.13

    此致!

    纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我们尝试使用 Putty 查看 IWR6843AOP 的 UART 日志、

    但我们不会接收任何日志。 请帮助我们检索日志。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohit:

    很抱歉耽误你的时间。 您是否可以通过可视化工具左侧的复选框保存 UART?

    此致!

    纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    按下复选框按钮后、我想知道可以在哪里找到或保存数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应已创建一个文件夹、将 UART 数据保存在运行可视化工具的主目录中。

    此致!

    纳特