This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:如何使用 CW 模式

Guru**** 2018080 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1276360/awrl6432-how-to-use-cw-mode

器件型号:AWRL6432
主题中讨论的其他器件:DCA1000EVM

大家好出于一些目的,我们希望让雷达可以使用 CW 模式(而非 FMCW ),以发射固定频率和接收来自 RX 的反射信号并执行 FFR。 您能否告诉使用如何配置雷达?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的器件在设计时考虑了 FMCW 模式、因此我们没有主动支持 CW 模式操作或提供大量文档。 在 mmWave Studio 中收集原始数据时、可以启用 CW 模式、如下所述:  

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1235546/iwrl6432-how-can-i-activate-cw-mode-for-testing 

    但是、这仅用于测试和数据目的。 在更多的"生产"配置中启用器件上的 CW 模式所涉及的工作将会稍多一点。 您可以首先查看此处提到的 SDK 用户指南:  

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1194988/iwrl6432boost-inquiry 

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim

    我查看了您提到的两个链接、但我仍然不知道如何将雷达设置为 CW 模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认、您使用此模式是为了测试目的、还是要在最终产品中使用 CW 模式?

    正如我在前面提到的、  积极支持 CW 模式操作或提供大量文档。 还有其他探索 CW 模式的 E2E 线程、但除了查看我们的文档、例如 TRMS 和类似内容外、我没有什么可以提供的更多信息。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要使用 CW 模式进行测试。

    只需告诉我们如何配置 CW 模式、因为我在 xWRx432文档中找不到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    出于测试目的、您将必须使用 mmWave Studio CLI 并按照上述文章中的说明进行操作:

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1235546/iwrl6432-how-can-i-activate-cw-mode-for-testing 

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试使用网络午餐或下载 mmWave Studio、但都无法正常使用。 我是否需要拥有 DCA1000EVM ? 如果我不具有 MoveDCA1000EVM ,我该如何运行 studio 呢? 这是我可以让雷达运行@ CW 模式的唯一方法吗? 我能否使用某种类型的射频 API 使其运行@ CW 模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您需要 DCA1000EVM 才能与 mmWave Studio 一起运行