This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA970:pga970

Guru**** 1761415 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, PGA970
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1277102/pga970-pga970

器件型号:PGA970
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

我已使用 UNIFLASH 并加载了 DEVRAM 文件、但在验证期间会收到以下错误。 如何纠正这个错误,请帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saravanan Sunderesan、

    我尚未使用 UNIFLASH 实际刷写 PGA970。  您是否在使用 PGA970EVM?  如果是、您是否曾尝试使用 GUI 下载固件 hex 文件?  我必须自己尝试执行此操作以查看可能发生的情况、但 M0似乎实际上正在运行、而不是复位、这可能会阻止固件可通过验证。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题未解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saravanan Sunderesan、

    我能够下载并验证、如下所示:

    这是我在 CCS 中生成的十六进制文件。  我还能够加载和验证通用十六进制文件示例。  您可能在用于调试器的.ccxml 设置文件中具有错误的设置。

    e2e.ti.com/.../PGA970.ccxml

    您可以尝试改用此附加的安装文件。  也可以尝试 在选择"开始"之前点击"编辑"按钮设置自己的。  配置应如下所示:

    此致、

    鲍勃 B