This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5053:霍尔传感器建议

Guru**** 2519960 points
Other Parts Discussed in Thread: TMAG5231, DRV5032, TMAG5328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1275084/drv5053-hall-sensor-recommendation

器件型号:DRV5053
主题中讨论的其他器件:TMAG5231DRV5032TMAG5328

您好!

我的客户正在寻找可用于以下应用的霍尔传感器。

   -用于计算储物柜门开口的数量

   -极性是双极性的

   -带推挽式的低漏电流产品

如果您有合适的产品,请推荐它。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH 您好、

    感谢您考虑使用德州仪器。  可考虑 TMAG5231、DRV5032或 TMAG5328。  这些开关具有全极型号、能够触发足够强的正磁场或负磁场。 电流消耗在 uA 范围内、这些器件是推挽式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢您的答复。

    下表中的磁响应是否表示器件的 OUT 输出为高电平或低电平?

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH 您好、

    是磁响应表示器件输出响应。 例如、如果 TMAG5231A1C 测得的磁场>-1.8mT 且< 1.8mT、则器件输出将为高电平、否则输出将为低电平。