This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT85QDCKRQ1 IBIS 模型

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LMT70

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1276696/lmt85qdckrq1-ibis-model

主题中讨论的其他器件:LMT70

您好、团队成员:

这是来自印度浦那 Knorr, Bremse 的 Shweta chendake。
我们已决定对我们的产品执行 EMI/EMC 仿真、这需要以下部分的 IBIS 模型:

LMT85QDCKRQ1
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shweta:

    目前、我们没有任何用于  LMT85QDCKRQ1的模型。 我们目前发布的最接近的模型是 LMT70的 Spice 模型(请参阅以下链接)、其精度更高且增益类似。 这些器件可能出现的主要 EMI 问题是易感性、这是由内部 ESD 架构导致的。 ESD 电路往往会对 EMI 信号进行整流、从而导致直流偏移。 如果这是您的系统中出现的问题、则可以使用射频接地电容器来解决。

    此致、

    西蒙·罗哈斯